Artigo

Controlo de temperatura em sistemas de caldeiras de condensação e não-condensação

Concepção do sistema de caldeira ideal

O seu desafio:

Caldeiras não condensantes só funcionam se a água devolvida à caldeira não descer abaixo do ponto de condensação da humidade no gás de combustão. A condensação do gás de gripe pode causar corrosão significativa na caldeira, enquanto uma diferença de temperatura demasiado elevada resulta em choque térmico.

Enquanto isso, as caldeiras de condensação devem ter capacidade para conseguir que a condensação dos gases de escape no recuperador de calor funcione de forma eficiente. Se a temperatura da água que regressa à caldeira for demasiado elevada, é possível atingir pouca ou nenhuma condensação.

A nossa solução:

Caldeiras não condensantes podem usar o TPE3 e um sensor de temperatura adicional em vez de usar uma bomba de derivação normal a funcionar à velocidade máxima. O sensor mede a temperatura da água que regressa à caldeira e garante que a temperatura adequada é mantida sempre. Isto assegura uma protecção ideal da caldeira e reduz os custos de funcionamento.

As caldeiras de condensação podem beneficiar da tecnologia FLOWLIMIT, que define o caudal máximo do sistema para manter a temperatura de retorno correcta e permitir a condensação. Isto assegura uma maior eficiência operacional utilizando o potencial de calor latente.

As bombas de derivação modernas e os accionadores de frequência variável para caldeiras não condensantes podem ser configurados e controlados de várias formas. Descubra a solução inteligente no nosso documento.

Escolha a solução inteligente

Caldeira convencional

Uma temperatura de retorno de água elevada proporciona-lhe um funcionamento seguro. Mas faça-o demasiado e a eficiência sofre

Uma derivação numa caldeira convencional mantém a temperatura da água de retorno acima do ponto de condensação dos gases de combustão, evitando a corrosão e os choques térmicos.

A regulação ideal da bomba de derivação é alcançada pelos sensores do sistema que monitorizam a temperatura da água de abastecimento, TF, e a temperatura da água de retorno, TR. Isto permite que a bomba reaja a alterações nestes valores, regulando o caudal quando a TR atinge o limiar mínimo ou máximo. Além disso, avalia a temperatura diferencial ao longo da caldeira, ΔT = TF– TR, emitindo um aviso quando o limite configurado é excedido.

A TPE3 tem todas as funções incorporadas que permitem um controlo ideal das derivações da caldeira, garantindo-lhe a eficiência da caldeira e a tranquilidade de que funciona em segurança.

Caldeira de condensação

Manter a temperatura de retorno baixa é essencial para a eficiência. A solução é uma regulação inteligente das bombas

Uma caldeira de condensação pode normalmente aumentar a eficiência até 10-12%, em comparação com uma caldeira convencional. Mas o ganho em termos de eficiência depende em grande parte da temperatura da água de retorno, TR. Quanto menor o TR, melhor a recuperação de calor latente da vaporização e, consequentemente, melhor a eficiência da caldeira.

TR depende do caudal do sistema, e determinar o ponto de funcionamento correto está diretamente relacionado com a economia de combustível da caldeira. Mas prever a perda de pressão no sistema pode ser um desafio. FLOWLIMIT na TPE3 oferece a solução inteligente para isto definindo um caudal máximo do sistema. Isto altera o ponto de funcionamento, garantindo temperaturas ideais para a condensação dos gases de combustão.

Outros artigos relacionados

Encontre artigos relacionados com pesquisa e conhecimentos da Grundfos.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.

Produtos relacionados

Encontre soluções da Grundfos relacionadas com este assunto.