Pesquisa e Insights
Carga de arrefecimento sensível
A carga de arrefecimento sensível é uma medição da quantidade de energia que tem de ser removida, por exemplo, do ar no interior de um edifício, de forma a manter uma determinada temperatura, independentemente da temperatura no exterior. A carga de refrigeração deve ser levada em consideração no cálculo da capacidade de um sistema de refrigeração.
A carga de arrefecimento sensível refere-se à "temperatura do bolbo seco", ou seja, um sistema de arrefecimento deve ser capaz de arrefecer o ar num edifício, por exemplo, até uma temperatura requerida, tendo em consideração factores externos.
Os factores que influenciam a quantidade de energia necessária para arrefecer o ar dentro de um edifício incluem:
- Janelas e portas de vidro com radiação solar
- Horas de sol
- Número de pessoas no edifício
- Luzes eléctricas que irradiam calor
- Equipamento com radiação de calor, por exemplo, computadores