Pesquisa e Insights
Válvula piloto
As válvulas piloto são frequentemente utilizadas em grandes instalações de refrigeração com muitos consumidores. Uma válvula piloto é um complemento da válvula in-line. Permite a uma força pequena operar a válvula de maiores dimensões como num pistão hidráulico. A pressão no interior do sensor de temperatura e da bobina permite que a válvula principal funcione. O controlo é mecânico.
É igualmente possível adicionar duas válvulas piloto a uma válvula in-line de grandes dimensões. Um deles é um elemento térmico externo para controlar uma injecção. Isto faz com que a válvula funcione como válvula de expansão. A outra é uma válvula de controlo de pressão que assegura que a pressão de evaporação não cai sob uma determinada temperatura.
O sistema de válvulas piloto permite que uma aplicação utilize válvulas in-line standard, adicionando pilotos para utilização específica ou modificação de funcionalidade. Isto é realizado com facilidade, a um custo reduzido. As válvulas piloto são fornecidas em tamanhos standard e podem funcionar em válvulas in-line de 3/8 "a 6/8".