Formação
À medida que as bombas se desgastam, aumentam os custos de operação
À medida que as bombas se desgastam, o seu desempenho diminui. Com uma eficiência menor aumentam os custos energéticos. Este processo é inevitável e implacável. Frequentemente, o sistema de abastecimento de água não regista nem deteta esta situação - se as águas subterrâneas dão resposta às necessidades, qual é o problema?
A realidade é que as vantagens ao nível dos custos são tangíveis e apenas aparentes se os serviços de água tiverem disponíveis os dados corretos. E não é suficiente consultar a chapa de características da bomba ou assumir que continuam válidas as curvas da bomba envelhecida. A Grundfos disponibiliza um gerador de curvas online que lhe permite gerar as atuais curvas Q/H e de eficiência para uma comparação fácil com a curva da bomba na instalação.
O gerador de curvas GPC está disponível no Grundfos Product Center.
Se não tiver acesso às medições necessárias, o seu instalador irá ajudá-lo.
Passo 1: Anote as informações da bomba e gere a curva original da bomba a partir do GPC
Passo 2: Meça o caudal (Q), a pressão de descarga (H), o nível da água e a potência (P1) à velocidade máxima da bomba (caso utilize um VFD), pela ordem seguinte:
a. Com a válvula fechada (nível de água estático) Tenha em atenção que a bomba não deverá funcionar durante mais de 30 segundos com um caudal zero O nível de água com caudal zero deve ser medido sem a bomba em funcionamento
b. Meça e repita com mais alguns pontos com valores de caudal diferentes (utilize a válvula para alterar o caudal) Permita sempre tempo de estabilização para o novo nível de água dinâmico Quanto mais pontos forem introduzidos, maior a precisão
c. Com a válvula totalmente aberta (nível de água dinâmico)
Passo 3: Com base nos dados, é gerada uma segunda curva para comparação com a curva da bomba original. É gerado um relatório em PDF que mostra a queda da eficiência e potenciais poupanças.
• Frequentemente, quando se fala de bombas de 5 a 10 anos ou mais, a poupança de custos será tal que vale a pena retirar a bomba e ver porque a eficiência diminuiu.
• Se a causa for uma obstrução ou perda de pressão devido a fuga ou falha mecânica, uma simples reparação ou limpeza pode voltar a aumentar a eficiência de forma a atingir os níveis ideais.
• Se a idade da bomba e a extensão da redução do ponto de funcionamento significarem que os custos adicionais são inevitáveis, é necessário investir numa nova bomba de substituição. O tempo de retorno do investimento é muitas vezes surpreendentemente razoável.
• Se, de momento, não possui uma bomba Grundfos, pode utilizar a Auditoria Energética Grundfos para identificar o consumo energético e as potenciais poupanças energéticas e obter recomendações para atingir essas poupanças energéticas.
Contacte o seu instalador ou o seu representante Grundfos para saber mais sobre as vantagens de manter uma elevada eficiência das bombas
Q = Caudal
H = Pressão
(utilize o sensor de nível para medir H ESTÁTICA e H DINÂMICA )
H DIFERENÇA = H DINÂMICA * + H GUIA + H FRICÇÃO**
*: Sem caudal, H DINÂMICA é igual a H ESTÁTICA
**: O cliente decide se deve calcular HFRICÇÃO
(HFRICÇÃO é a perda por atrito nas tubagens da bomba para o manómetro. Utilize o "Calculador de perdas por atrito nas tubagens" no GPC em "Ferramentas")
Guia passo-a-passo para calcular a redução da eficiência
1.No Grundfos Product Center (product-selection.grundfos.com), encontre a sua bomba SP atual, preenchendo o nome completo da bomba diretamente no campo ". PESQUISA Campo "
2.Depois de ter no ecrã as informações da sua bomba atual, clique em ". mostrar opções avançadas " e, depois, " outras curvas 'seguido de' insira a sua própria curva ':
3.Surge o ecrã seguinte e é necessário introduzir as medições para Q , H e P1 :
4.Depois de introduzir as medições para Q, H e P1 e clicar em " gerar pdf ', obtém o seguinte relatório. A linha tracejada mostra a queda do desempenho e a alteração no consumo de energia:
Conclusão: A curva mostra que, para manter um caudal de 17m3, o consumo de energia aumentou 1 kW. Com uma exigência de bombeamento de 9 horas por dia, isso equivale a3,285 kWh ao longo de um ano ou a umaumento de 16%no consumo de energia.
Como efetuar a seleção de bombas em qualquer lugar
Quer esteja no escritório, num local de trabalho ou na estrada: a seleção de bombas deve ser fácil. No Grundfos Product Center pode ter acesso às informações da bomba e às ferramentas de engenharia necessárias para qualquer tarefa.
Explorar outras soluções de captação de água da Grundfos
Captação de água doméstica
Encontre a solução de captação submersível doméstica ideal para si.
Soluções solares de água
Estão agora disponíveis soluções submersíveis altamente eficientes para aplicações na rede e fora da rede.