Os benefícios do sistema de pressurização CMBE Twin

Descubra os inúmeros benefícios do sistema de pressurização CMBE Twin, obtenha uma visão das funcionalidades úteis do sistema e fique a saber quando este sistema é a opção preferencial em relação a outras soluções de pressurização.

A Grundfos oferece uma ampla gama de sistemas de pressurização que podem ser usados em edifícios, domésticos, comerciais e industriais.

Nesta tarefa, vamos apresentar-lhe o sistema de pressurização CMBE Twin e os seus inúmeros benefícios.

Vamos mostrar-lhe como o sistema se enquadra na gama de pressurização, quando constitui uma opção melhor do que outras bombas e também analisar mais de perto os diferentes tipos de instalação, antes de abordar as funcionalidades principais do sistema.

Vamos fazer uma breve apresentação do sistema em si.

O CMBE Twin consiste em duas bombas CMBE montadas numa base comum.

É um sistema de pressão constante criado para funcionar em modo de funcionamento/standby ou de cascata.

Analisaremos melhor estes dois modos de funcionamento mais tarde.

Para já, vamos focar-nos no enquadramento do CMBE Twin no portefólio de pressurização.

Em comparação com outras bombas de pressurização, o CMBE Twin é mais adequado para edifícios comerciais de pequena dimensão como pequenas escolas, habitações bifamiliares, escritórios e hospitais.

Quando é que o sistema de pressurização CMBE Twin é a escolha certa? Vamos ver.

Em primeiro lugar, garante um abastecimento de água contínuo.

No modo de funcionamento/standby, apenas uma bomba funciona de cada vez.

A segunda bomba funciona como bomba de reserva.

No caso de uma das bombas ficar indisponível, a segunda bomba assume o controlo.

Isto garante um abastecimento de água contínuo e fiável e proporciona tranquilidade ao instalador e ao proprietário.

Em seguida, é uma solução energeticamente eficiente graças ao modo de cascata.

Este modo proporciona um funcionamento inteligente e economizador de energia, garantindo que o desempenho do CMBE Twin se ajusta automaticamente de acordo com o consumo.

Assim, quando a procura de água excede o desempenho de uma bomba, a segunda arranca.

Quando a procura desce para um nível que possa ser fornecido por uma só bomba, a segunda bomba desliga-se, garantindo que o sistema funciona do modo mais eficiente possível.

A alternância e o multimaster são comuns a estes dois modos de funcionamento.

A alternância divide as horas de funcionamento igualmente entre as bombas, enquanto a funcionalidade multimaster garante que uma bomba pode assumir o controlo do sistema de pressurização caso a outra bomba fique indisponível.

Isto melhora a fiabilidade, dando tranquilidade ao utilizador final.

Em termos de tipos de instalação, o CMBE Twin pode pressurizar a partir da rede urbana ou de um depósito intermédio.

É adequado a uma variedade de designs de pressurização.

Dois dos designs mais comuns são a pressurização direta e a pressurização dividida por zonas.

A pressurização direta fornece água a todo o edifício a partir de apenas um sistema CMBE Twin, enquanto a pressurização dividida por zonas permite a instalação de vários sistemas CMBE Twin, cada um dedicado a uma área específica dentro do edifício em causa.

Em termos de eficiência energética, não há designs de instalação mais vantajosos do que outros e tudo depende do design e da utilização do edifício.

Um dos principais benefícios do CMBE Twin é o conforto para o utilizador final.

Isto deve-se à capacidade de proporcionar pressão constante independentemente do número de torneiras abertas.

Mas como liga e desliga a segunda bomba de modo inteligente, conforme o consumo, pode até fornecer essa pressão constante com uma elevada eficiência energética.

Outro dos benefícios é o processo de instalação fácil em três passos.

Primeiro, ligue os dois coletores às bombas e às tubagens principais.

A seguir, efetue a ferragem da bomba e ligue-a à alimentação.

Depois, use o painel de controlo em LED ou a aplicação Grundfos GO Remote para configurar a pressão pretendida e está tudo a postos para ligar as bombas.

A dimensão reduzida do CMBE Twin traz ainda mais benefícios, visto que é muito compacto, em comparação com sistemas convencionais.

Isto é significativo, dado que o espaço nas salas técnicas costuma ser exíguo.

É também vantajoso para os revendedores, pois ocupa menos espaço nas prateleiras.

Por fim, todos os componentes essenciais de um CMBE Twin são criados pela Grundfos, o que lhe garante que todas as tecnologias usadas são perfeitamente compatíveis.

Abordámos o sistema de pressurização CMBE Twin da Grundfos.

Vamos resumir.

O CMBE Twin é adequado para edifícios comerciais de pequena dimensão.

Pode pressurizar diretamente a partir da rede urbana ou de depósitos intermédios e pode ser instalado em muitos designs de instalação.

O CMBE Twin é a escolha óbvia para abastecimento de água constante e uma solução energeticamente eficiente.

Oferece um leque de benefícios, incluindo: conforto para o utilizador final graças à pressão constante e eficiência energética, independentemente do número de torneiras abertas.

Instalação fácil e rápida graças à pré-montagem e configuração de fábrica.

Um design compacto que cabe na maioria dos espaços exíguos.

E, por fim, proporciona tranquilidade ao utilizador final, graças à funcionalidade multimaster das bombas.

 

 

Visão geral do curso

Módulos
Módulos: 2
Tempo de duração
Tempo de duração: 14 minutos
Nível de dificuldade
Nível de dificuldade: Intermédio