6 perguntas Básico

teste ECADEMY

62 - A gama COMFORT para sistemas de recirculação de água quente

Este curso contém 6 perguntas que podem ser refeitas a qualquer altura.

Deverá responder a todas as questões corretamente para passar o teste e completar o curso.

Iniciar teste

Pergunta 1 of 6 Básico

Quais são os materiais utilizados para fazer as peças da bomba COMFORT que estão expostas à água?

Pergunta 6 of 6 Básico

Está contente com as suas respostas?

Submeta as suas respostas e obtenha o resultado final do teste.

Submeter

Resultados do teste

Parabéns. Passou o teste e completou o 62 - A gama COMFORT para sistemas de recirculação de água quente

Crachás ganhos:

Como classificaria este curso?

Se pretender, pode atribuir uma classificação a este curso. Lembre-se que tem de iniciar a sessão antes de fazer o teste para poder atribuir a sua classificação.

Continuar a formação Ir para MyEcademy

Infelizmente não passou o 62 - A gama COMFORT para sistemas de recirculação de água quente teste desta vez

Como classificaria este curso?

Se pretender, pode atribuir uma classificação a este curso. Lembre-se que tem de iniciar a sessão antes de fazer o teste para poder atribuir a sua classificação.

Correct
Q: Quais são os materiais utilizados para fazer as peças da bomba COMFORT que estão expostas à água?
A: Latão, aço inoxidável e materiais compósitos
Correct
Q: Qual é o objetivo principal dos modos de controlo das bombas COMFORT?
A: Reduzir o consumo de calor e energia elétrica sem sacrificar o conforto dos residentes
Correct
Q: Como se ativa o Modo de Configuração?
A: Pressione o botão de seta até o símbolo da roda dentada se iluminar a verde
Correct
Q: Qual é o papel de uma bomba de recirculação de água quente?
A: Compensar as perdas de calor nas tubagens quando todas as torneiras estão fechadas
Correct
Q: Quais são os três modos de controlo das bombas TDT COMFORT?
A: Modo de Configuração, Modo de Temporizador, Temporizador e Modo de Temperatura combinados
Correct
Q: Que problemas pretendem os sistemas de recirculação de água quente resolver nas habitações?
A: Reduzir o tempo de espera por água quente, poupar o desperdício de água e evitar problemas de higiene como o crescimento da legionella