Problemas de transferência de água em bombas do sistema de coleta de água da chuva
Explore os principais problemas que as bombas dos sistemas de coleta de águas pluviais encontram ao transferir a água do ponto de recolha para o ponto de utilização e conheça a nossa gama de soluções.
Neste módulo, exploraremos alguns dos problemas hídricos mais comuns em sistemas de captação de água pluvial, focando em questões relacionadas à bomba do sistema e à transferência de água do ponto de coleta até o ponto de uso.
Começaremos com pressão de água insuficiente. Quando os sistemas de captação de águas pluviais não conseguem transportar eficazmente a água do ponto de captação até ao ponto de utilização, a causa geralmente é a fraca pressão da água na bomba instalada. Os residentes podem frequentemente experimentar o enchimento lento das cisternas das casas de banho e das máquinas de lavar roupa, bem como áreas secas nos seus jardins, uma vez que as distâncias de pulverização de água são geralmente reduzidas.
Esses problemas de água podem fazer com que os residentes:
* Espere mais para encher máquinas de lavar ou vasos sanitários
* Substitua os impulsores existentes por novos sistemas ou invista em atualizações maiores, substituindo a bomba e as tubulações
*Replantação de grama e plantas.
As causas mais comuns da pressão insuficiente da água, desde o ponto de coleta até o ponto de uso, podem ser:
*Não há pressão suficiente para mover a água.
* Longa distância entre o tanque e o ponto de utilização.
* Dimensionamento incorreto da tubulação
* Mau controle da bomba
* Bomba subdimensionada
Para garantir que os seus clientes têm acesso a uma pressão de água perfeita em sistemas de recolha de águas pluviais, as seguintes soluções Grundfos podem resolver os problemas.
O SCALA2 é recomendado em situações onde múltiplas saídas são utilizadas ao mesmo tempo. Fornece pressão constante e economiza energia.
Os sistemas SCALA1 e SCALA1 são recomendados se o seu cliente normalmente usa uma ou duas saídas por vez e requer uma entrada externa para o controle da bomba. Aplicações como irrigação podem se beneficiar dessas soluções.
As bombas SB e SBA são soluções submersíveis. Eles são recomendados caso seu cliente utilize apenas uma ou duas tomadas por vez e queira economizar espaço dentro de sua casa.
Se quiser saber mais sobre estas soluções e quais se adaptam às necessidades do seu sistema, visite o website local da Grundfos para saber mais.
Vamos explorar o próximo problema: Não há água nas tomadas conectadas.
Durante os períodos de seca, os reservatórios de água da chuva não são reabastecidos e quando o abastecimento acaba, os moradores podem ficar sem água.
Nestes casos, as famílias têm muitas vezes de mudar manualmente para o abastecimento principal de água, o que pode ser difícil e demorado.
Noutras situações, se os residentes não tiverem acesso à água da rede, normalmente têm de pagar para encher o seu tanque utilizando uma fonte de água secundária. Os residentes também descobrem frequentemente que não conseguem verificar o nível da água nos seus tanques de águas pluviais e, quando o abastecimento de água pluvial acaba, algumas bombas podem secar e avariar por falta de dispositivos de protecção. Isto pode fazer com que os residentes paguem por uma bomba de substituição, o que pode ser caro.
As causas mais comuns de problemas relacionados com tanques de captação de águas pluviais vazios podem ser:
* Longos períodos de seca
*Não existe um método automático para mudar do abastecimento do tanque para a água da rede
Para garantir que seus clientes possam superar esses problemas, são recomendadas as seguintes soluções:
SISTEMA SCALA1
Um sistema de acionamento completo projetado especificamente para o gerenciamento de águas pluviais. Suporta comutação automática e manual entre o tanque de água da chuva e o tanque de água da rede integrado. Um interruptor flutuante detecta um nível baixo de água e o sistema muda automaticamente para o tanque restante, que é reabastecido automaticamente por uma válvula conectada à rede de água.
Outras soluções poderiam ser:
* SCALA2/SCALA1: Uma solução de bomba autoescorvante instalada a seco que requer a instalação de um sistema de recarga separado.
* SB/SBA: bombas de água submersíveis que também requerem a instalação de um sistema de recarga separado.
Todas as soluções de bombas Grundfos possuem proteção integrada contra funcionamento a seco, mas certifique-se de verificar a disponibilidade no seu país antes de iniciar o seu projeto.