Problemas de aplicação de bombas em sistemas de captação de águas pluviais

Aprenda como superar problemas comuns em aplicações de bombas, como alto consumo de energia e produção de ruído desconfortável.

Muitas vezes, bombas mais antigas ou tecnologias ultrapassadas em sistemas de recolha de águas pluviais podem causar problemas como ruído e aumento do consumo de energia. Neste módulo, você aprenderá como superar esses problemas comuns de aplicação.

Começaremos com as barulhentas instalações de água. Quando bombas antigas ou sistemas de pressurização com tecnologia desatualizada operam dentro ou perto de uma casa, eles podem causar vibrações no sistema de tubulação de água. Isso geralmente faz com que os residentes experimentem ruídos indesejados. Normalmente, as experiências com ruído podem reduzir o conforto dos residentes e vizinhos e levar a uma grave insatisfação e a impactos negativos na reputação dos instaladores.

Além do mais, problemas de ruído podem causar retornos de chamada desnecessários ao instalador. Isso pode ser caro para os residentes e demorado para os instaladores.

As causas mais comuns do ruído na instalação de água em sistemas de coleta de águas pluviais podem ser:
* Tecnologia de bomba antiga e obsoleta causando vibrações no sistema de tubulação de água.
* Mau controle da bomba, fazendo com que as bombas funcionem com muita frequência e aumentem as contas de energia.
* A demanda de água é maior do que a bomba pode suportar.
* Os tubos não estão equipados com material absorvente de som.

Para garantir que os seus clientes evitam instalações de água ruidosas, são recomendadas as seguintes soluções Grundfos: O SCALA2 oferece o nível de ruído mais baixo de 44 dB(A) quando em utilização. Isto pode ser inferior ao ruído gerado por uma máquina de lavar “silenciosa”, que normalmente varia entre 45 e 75 dB(A). Para referência, uma conversa normal é normalmente gravada a cerca de 60 dB(A).

SCALA1 e o sistema SCALA1 também estão na extremidade inferior da escala de ruído ao comparar amplificadores com nível de ruído < 55 dB(A).

SB e SBA são impulsores de ruído zero porque são bombas submersíveis instaladas dentro do tanque de águas pluviais. Eles não emitem ruído. Soluções de bombas de baixo ruído podem ajudar os residentes a melhorar seu conforto interno e evitar danos causados ​​por vibrações indesejadas nas tubulações de água.

Vamos prosseguir e explorar o próximo tópico: alto consumo de energia.
Você sabia que as bombas de coleta de água da chuva mais antigas que usam tecnologia ultrapassada podem consumir de 40% a 70% mais energia do que os modelos mais novos e mais eficientes em termos energéticos?

A economia real depende dos fatores que você compara: tipo de bomba, tempo de funcionamento ou aplicação, por exemplo.

Se tiver dúvidas sobre quanto pode poupar, contacte o seu representante local de vendas da Grundfos.

É comum que os residentes vejam as suas bombas antigas e de grandes dimensões a consumir quantidades excessivas de electricidade, o que leva a contas de energia mais elevadas e à insatisfação. O consumo total de energia de uma casa pode ser até 3,5% maior quando se utiliza uma bomba mais antiga.

As causas mais prováveis ​​de problemas relacionados ao alto consumo de energia podem ser:
* Instale bombas antigas com tecnologia obsoleta
* Bombas de grande porte
* Bombas com baixo desempenho de controle.

Para garantir que os seus clientes obtenham um desempenho energético ideal com o seu sistema de captação de águas pluviais, recomenda-se o SCALA2.
Esta bomba pode ajudá-lo a alcançar a máxima eficiência energética e evitar o sobredimensionamento desde o início, graças a um processo simples de dimensionamento, seleção e comissionamento.

Adapta o seu consumo de energia à procura e garante que a quantidade certa de energia é utilizada sempre que funciona. Pode fornecer pressão de água constante e perfeita em todas as saídas, garantindo que não seja utilizada mais energia do que o necessário.

Visão geral do curso

Módulos
Módulos: 4
Tempo de duração
Tempo de duração: 20 minutos
Nível de dificuldade
Nível de dificuldade: Intermédio