As vantagens da solução MIXIT
Junte-se a nós enquanto lhe apresentamos a solução MIXIT, o respetivo processo de desenvolvimento e as suas inúmeras vantagens
No que diz respeito a circuitos de mistura, a melhor solução atualmente no mercado é a solução MIXIT da Grundfos. Neste módulo os nossos especialistas vão apresentar-lhe o MIXIT e os seus inúmeros benefícios, orientando-o desde a ideia inicial à execução final.
A ideia geral da solução MIXIT surgiu há já alguns anos. Quando analisávamos todos os componentes individuais de um sistema de circuito de mistura tradicional, não conseguíamos evitar pensar que deveria haver uma forma de simplificar este tipo de soluções. E quando os nossos clientes começaram a fazer as mesmas observações, percebemos que a nossa ambição deveria ser criar uma solução menos complexa. E hoje, é exatamente isso que a solução MIXIT oferece.
Prestámos grande atenção ao que os nossos clientes queriam. Contactámos vários clientes e recorremos às suas opiniões ao longo do processo de desenvolvimento, testando diferentes versões em conjunto com eles. Dar aos clientes aquilo que procuram foi o alicerce de todo este projeto de desenvolvimento: a solução MIXIT.
A nossa ambição era também criar uma solução mais intuitiva e flexível. Dependendo das funcionalidades de que precisar, pode atualizar a unidade MIXIT para satisfazer os seus requisitos com precisão. Por exemplo, se precisar de conectividade fieldbus, basta adquirir uma atualização de software e ativar a funcionalidade na unidade MIXIT. Não é necessário qualquer hardware adicional.
Repensámos todo o conceito do circuito de mistura, transformando-o numa unidade tudo-em-um, que, juntamente com a bomba, funciona como uma solução completa.
A solução MIXIT é compatível com várias aplicações de aquecimento, refrigeração e água quente doméstica. Adicionalmente, abrange também configurações com válvulas de duas e três vias, o que a torna a solução ideal independentemente da aplicação. Ao fazer o comissionamento da sua solução MIXIT, pode simplesmente usar a Grundfos GO para selecionar a configuração adequada para a sua aplicação. Será guiado por um assistente, é fácil e extremamente flexível. A solução MIXIT é, sem dúvida, a opção ideal caso pretenda construir um circuito de mistura em pouco tempo e garantir um desempenho otimizado de imediato para o cliente.
A solução MIXIT oferece inúmeras vantagens. Tudo está integrado na solução, não havendo tubagens extra. Obviamente, isto poupará muito tempo. Além disso, todos os sensores já estão ligados, bastando-lhe ligar o cabo de alimentação.
Trata-se de uma solução realmente inteligente, concebida para facilitar a vida dos nossos clientes. Por exemplo, é independente da pressão, por isso a regulação é estável, mesmo com uma pressão diferencial do primário variável. Além disso, o caudalímetro incorporado mede o caudal do primário e, juntamente com a temperatura no lado do primário a solução MIXIT consegue fornecer uma monitorização do consumo de calor em tempo real. Isto demonstra efetivamente como a integração dos componentes beneficia o cliente.
Os processos de comissionamento e instalação do sistema são fáceis e integrados. Digamos que pretende adicionar funcionalidades adicionais, como um sensor adicional: a solução MIXIT inclui assistentes de configuração e guias para o ajudar a fazê-lo. Tudo isto deriva da ambição subjacente de criarmos uma solução mais simples e de fácil utilização.
A solução MIXIT foi construída para o futuro. Oferece conectividade desde o primeiro momento, é compatível com a nossa plataforma na cloud, a Grundfos iSolutions Cloud, e possui fieldbus integrado para facilitar a integração com GTC. E todas as soluções MIXIT são entregues com uma solução de monitorização gratuita! Basta ligar o cabo e a solução MIXIT já está ligada.
No futuro, a nossa ambição é conseguir obter todo o tipo de dados úteis e utilizar a aprendizagem automática e a tecnologia de inteligência artificial (IA) para analisar esses mesmos dados. Acreditamos que esta será a forma mais inteligente de otimizar a solução MIXIT.
Os nossos clientes acompanharam-nos em todos os passos do processo: do desenvolvimento do conceito à criação do hardware e à implementação da conectividade. Acreditamos que a solução MIXIT pode fornecer-lhe a solução ideal de circuito de mistura agora e no futuro.