Uma apresentação geral dos circuitos de mistura
Obtenha uma perspetiva geral da teoria por trás dos circuitos de mistura e saiba mais sobre os diversos designs e o que os distingue
Quando se trata de controlar a temperatura do fluido, os circuitos de mistura são essenciais. Neste módulo vamos fazer-lhe uma apresentação geral dos circuitos de mistura, as razões por que são utilizados e como podem ser projetados.
Vamos também abordar os diversos componentes de um circuito de mistura. Vamos começar.
Em primeiro lugar, os sistemas de circuito de mistura destinam-se a ajustar a temperatura do caudal de água.
São compostos por um lado principal (primário) e um lado secundário. O caudal no lado principal é controlado pela válvula e o caudal no lado secundário é controlado pela bomba. Em termos simples, o princípio básico de um circuito de mistura é misturar a água principal com a água de retorno numa proporção adequada para obter a temperatura de fluido requerida.
Mas porque deve utilizar um circuito de mistura? Bem, uma das principais razões é que um circuito de mistura tem a capacidade de criar zonas de temperatura nos edifícios. Geralmente, os edifícios maiores estão divididos em zonas. Todas estas têm diferentes necessidades. Se uma parte do edifício estiver exposta a menos sol do que o outro lado, essa secção do edifício poderá precisar de mais aquecimento.
Isto poderá igualmente depender da utilização média: um escritório de trabalho é usado principalmente de segunda a sexta-feira, enquanto uma área comercial também está ativa durante os fins de semana. Para controlar a temperatura do fluido de uma zona, é necessário um circuito de mistura.
Uma vez que a instalação de aquecimento em cada zona consiste em radiadores, num sistema de piso radiante ou em unidades de tratamento de ar, todos requerem uma temperatura de fluido diferente. Além disso, ao utilizar a compensação da temperatura exterior, em que a temperatura do fluido é regulada de acordo com a temperatura no exterior, as suas perdas de transmissão de calor irão, por norma, diminuir, aumentando assim as poupanças energéticas até 5-10%.
Deste modo, com a compensação da temperatura exterior, poderá obter o melhor conforto possível com o menor consumo energético possível. Existem diversos circuitos de mistura diferentes. As duas formas mais comuns são um circuito de injeção pressurizado com uma válvula de duas vias e um circuito de mistura não pressurizado com uma válvula de três vias. Vamos analisar em detalhe.
Num circuito de injeção pressurizado com uma válvula de duas vias, a bomba principal (primária) normalmente bombeia água, forçando-a para o circuito de mistura através da válvula, a partir do lado primário. Num circuito não pressurizado com uma válvula de três vias, a bomba está no lado secundário e, a partir daí, aspira, por norma, a água para o circuito de mistura, através da válvula, quando esta se encontra aberta. Agora que abordámos os diferentes tipos de circuito, vamos falar-lhe dos componentes do sistema de um circuito de mistura.
Primeiro, temos a válvula de controlo. Trata-se da válvula que regula o fluido circulante, controlando a temperatura do fluido. Depois, temos a válvula de equilibragem. A equilibragem no lado principal ajuda a superar a escassez entre zonas, contribuindo para um delta-T ideal entre ida e retorno. Depois temos o controlador da pressão diferencial. Em sistemas com caudal variável,
existe uma pressão variável no lado primário. Assim, se a pressão aumentar para um nível superior ao pretendido, o controlador da pressão diferencial garantirá que continua a receber o volume de água para o qual dimensionou o circuito de mistura. De seguida temos as válvulas de retenção. Simplificando, a sua função é prevenir o refluxo indesejado. Por fim, há um controlador e os sensores de temperatura. Ao receber informação da aplicação e dos sensores da temperatura exterior, o controlador consegue controlar a temperatura do fluido através de uma curva de aquecimento, por exemplo. Ligar o circuito de mistura a um sistema de gestão de edifícios (GTC) permite-lhe controlar e monitorizar o seu sistema remotamente. Isto conclui a nossa apresentação dos sistemas de circuitos de mistura.
Vamos recapitular:
• Os circuitos de mistura são essenciais para ajustar a temperatura do caudal do líquido.
• Ao controlar as zonas individuais num edifício com um circuito de mistura, é possível assegurar um elevado nível de conforto, enquanto a compensação da temperatura exterior resulta em poupanças energéticas.
• Existem vários tipos de aplicação e circuitos hidráulicos para diferentes circunstâncias.
• E, por último, é possível controlar o sistema do circuito de mistura localmente ou à distância, através da solução GTC da sua preferência.