Funcionalidades de produto e benefícios do controlador de nível LC

Obtenha uma visão geral das muitas funcionalidades de produto de que os controladores de nível LC dispõem, assim como dos benefícios dessas funcionalidades para si enquanto cliente

Os controladores de nível LC oferecem funcionalidades inteligentes e pioneiras quanto ao esperado de um controlador de uma estação de bombeamento.

Comunica com outros componentes numa estação de bombeamento, oferece conectividade com Modbus e BACnet, bem como a integração com a Grundfos iSolutions Cloud.

Com esta nova capacidade, os controladores de nível LC oferecem várias funcionalidades de comunicação, que não existiam em anteriores controladores de nível LC da Grundfos.

Neste módulo, vamos analisar uma seleção dessas funcionalidades e mostrar-lhe exatamente como beneficiar delas.

Vamos começar.

Começamos com uma das principais funcionalidades do controlador LC: as entradas e saídas configuráveis.

O controlador de nível LC está equipado com entradas e saídas livres para sensores extras.

Como várias delas são configuráveis, trata-se de uma oferta única, que proporciona total flexibilidade para todas as aplicações.

As entradas/saídas configuráveis, ou CIO, servem para quase todos os tipos de sinal e podem, por exemplo, ser usadas como entrada/saída digital, entrada analógica e uma entrada PT100/1000.

Como referimos no módulo anterior, as portas CIO podem ser facilmente configuradas com o Grundfos GO.

Esta funcionalidade única torna os controladores LC soluções flexíveis para todas as aplicações.

A seguir, vamos analisar a função antibloqueio.

Imagine um poço de águas residuais numa área de casas de praia.

Nestas áreas, o inverno é muito tranquilo, e corre no poço de águas residuais um volume muito reduzido de água.

Num cenário destes, parte da água no poço de águas residuais evapora-se, enquanto outra parte se mantém completamente imóvel.

Isto pode fazer acumular calcário, que pode bloquear ou obstruir a bomba, dependendo da qualidade da água.

Significa que, quando a bomba é configurada para arrancar de novo, simplesmente não consegue, devido à obstrução.

No entanto, graças à função antibloqueio do controlador de nível LC, este desafio pode ser superado.

A função antibloqueio assegura que a bomba irá arrancar, mesmo em períodos fora de pico, de acordo com um intervalo definido e que vai funcionar alguns segundos.

Assim, poderá evitar bloqueios e manutenção desnecessária quando a temporada de pico voltar.

Tal como outras configurações, pode definir o antibloqueio no Grundfos GO.

Existe também a funcionalidade de segurança inteligente.

Como a segurança é uma prioridade, o controlador LC está protegido por um código PIN para salvaguardar a sua instalação contra utilização não autorizada.

O visor pode ser bloqueado em dois níveis, permitindo bloquear as configurações, ou as configurações e o funcionamento.

Também pode bloquear o menu de configurações no Grundfos GO, exigindo um código de qualquer pessoa que queira alterar as configurações.

De um modo geral, esta funcionalidade melhorar a sua paz de espírito ao usar o controlador de nível.

Os controladores LC oferecem uma variedade de funcionalidades em conformidade com a transformação digital que a indústria está a viver atualmente.

Funcionalidades como o histórico de dados, e os alarmes e avisos na ponta dos seus dedos facilitam imenso a deteção de avarias e aumentam a probabilidade de reduzir os custos operacionais.

Vamos analisar mais de perto.

Com o seu registo do histórico de dados, o controlador LC pode ajudar a garantir o funcionamento mais eficiente da sua estação de bombeamento.

Pode definir o funcionamento das bombas com base na corrente do motor ou o número de arranques/paragens para ver se é necessária manutenção.

Está disponível uma ampla gama de dados, incluindo tempo total ligado, tempo de funcionamento e consumo energético do sistema.

Mas também pode obter informações detalhadas de cada bomba, como o total de horas de funcionamento, tempo de funcionamento mais recente, horas de funcionamento nas últimas 24 horas, número de arranques por hora em média e muito mais.

Por fim, os controladores LC oferecem alarme inteligente e registo de avisos.

O controlador guarda um alarme e um registo de avisos detalhados, contendo informações sobre os últimos 20 alertas, quando aconteceram, quanto tempo duraram, como foram resolvidos e mais.

Pode aceder ao registo remotamente via SCADA ou iSolutions Cloud, demonstrando de novo a importância de conectividade no controlador LC.

Além disso, pode usar o Grundfos GO para analisar os seus registos no seu idioma preferencial, permitindo uma deteção de avarias fácil na estação de bombeamento.

Referimos as principais funcionalidades do controlador de nível LC.

Caso pretenda saber mais sobre esta nova gama de controladores de nível, descarregue a nossa brochura.

 

Visão geral do curso

Módulos
Módulos: 3
Tempo de duração
Tempo de duração: 20 minutos
Nível de dificuldade
Nível de dificuldade: Intermédio