Grundfos SQ/SQE Funcionalidades de proteção: Arranque suave
Descubra como a funcionalidade de arranque suave da SQ/SQE constitui uma alternativa melhorada às bombas submersíveis convencionais de 4", oferecendo uma instalação mais rápida e uma maior fiabilidade da bomba.
A gama de bombas submersíveis SQ/SQE da Grundfos vem equipada com três funcionalidades de proteção exclusivas.
Neste vídeo, vamos focar-nos no arranque suave e mostrar como é vantajoso para o instalador e o proprietário da casa. Para ilustrar o nosso argumento, vamos comparar a gama SQ/SQE com uma bomba submersível de 4" com um motor convencional monofásico ou trifásico.
Vamos começar com a bomba de 4". O método de arranque mais utilizado em motores de bombas convencionais de 4" chama-se Direto em Linha (DOL).
Em termos simples, significa "em frente, a todo o gás". Os motores monofásicos não conseguem arrancar sem assistência ao utilizar o DOL. Requerem um arrancador do motor para colocar o motor em funcionamento.
O arrancador do motor pode ser integrado no motor, mas, por vezes, é montado externamente entre o cabo submersível e de alimentação, exigindo trabalho de instalação adicional. Os motores trifásicos não precisam de arrancador do motor.
Porque é que isto é um problema? Bem, quando um motor de bomba arranca com DOL, a velocidade nominal é atingida quase imediatamente. Durante os primeiros milissegundos do arranque, a corrente do motor pode atingir um nível muitas vezes superior ao valor nominal.
Este método tem várias desvantagens:
1) O arranque abrupto pode causar interferências noutros dispositivos ligados à mesma alimentação, por exemplo, na iluminação.
2) Também pode produzir um fluxo forte e súbito de água, causando um efeito de aríete líquido. Estes fluxos fortes súbitos podem reduzir a vida útil da instalação.
3) Por último, pode fazer com que a bomba se desloque no poço, como reação física à aceleração das partes rotativas.
Isto contribuirá também para reduzir a vida útil do sistema. Agora vamos analisar a gama SQ /SQE. Todas as bombas desta gama possuem um conversor de frequência integrado e não requerem arrancador do motor.
Graças às funcionalidades do conversor de frequência integrado, a bomba oferece um arranque suave. A velocidade do motor aumenta lentamente e atinge o valor nominal num período de 3 segundos.
Esta evolução lenta da velocidade mantém a corrente do motor num nível baixo e elimina o risco de interferências elétricas. Além disso, o caudal aumenta proporcionalmente à velocidade do motor, o que significa que não ocorrem fluxos fortes e súbitos de água nas torneiras, reduzindo ao mínimo os movimentos da bomba.
Vamos, então, recapitular as vantagens. No geral, o arranque suave reduz a carga sobre a instalação elétrica e mecânica. Para o instalador, o arranque suave significa uma instalação rápida e simples, sem necessidade de contactores do motor.
Para o proprietário da habitação, o arranque suave significa que não há interferência nos aparelhos elétricos nem fluxos fortes e súbitos de água quando a bomba arranca.
Isso também significa que a bomba funcionará de forma fiável durante anos, com o mínimo de desgaste para o sistema.