Redundância em centros de dados

Descubra a importância da redundância e porque é uma consideração essencial nos centros de dados.

Neste módulo, obterá uma compreensão profunda da importância da redundância e porque é uma consideração crítica para os centros de dados. Também ficará a conhecer os desafios enfrentados pelos centros de dados e como o Bombeamento Distribuído funciona como solução para esses desafios.

Comecemos por analisar a redundância. A redundância nos centros de dados implica duplicar componentes críticos na infraestrutura para assegurar um funcionamento contínuo e fiável e minimizar o tempo de inatividade e o risco de perda de dados devido a falhas de hardware ou de energia. A redundância é crucial no design do centro de dados para prevenir consequências graves associada a falhas dos componentes. A garantia de tempo de funcionamento do acordo de nível de serviço (SLA) define o tempo de inatividade esperado e a fiabilidade do serviço para os clientes.

Existem vários níveis de redundância:

  • N, 
  • N+1.
  • 2N e 
  • 2N+1.

N representa a capacidade de base. Um centro de dados com capacidade N tem tudo o que precisa para funcionar como pretendido, mas não tem redundâncias. Significa que não implementou nada para prevenir falhas ou manutenções nos equipamentos. N+1 é o nível seguinte de redundância. 

Significa que pode operar uma carga de TI completa com um componente adicional para reagir a falhas ou manutenções. O nível 2N oferece uma infraestrutura em espelho, ou seja, um sistema secundário que funciona como reserva ou backup. 2N+1 é o nível mais elevado de redundância. Garante a segurança de funcionamento de todos os componentes caso haja uma falha no sistema. Em grande medida, este nível de redundância é exigido pelas empresas que precisam de 100% de tempo de atividade, uma vez que sofrerão perdas significativas caso os seus sistemas tenham falhas de funcionamento.

Os níveis de redundância suportam o sistema de níveis Tier. Quanto mais elevado for o Tier, menor é o risco de tempo de inatividade e mais fiável e disponível se espera que um centro de dados seja.

Os níveis Tier e a sua redundância são normalmente as seguintes:
Em geral, os centros de dados Tier I não têm redundância.
Os centros de dados Tier II têm alguns componentes redundantes.
Em geral, os centros de dados Tier III têm redundância N+1, por exemplo, se N exigir quatro unidades, as instalações terão uma unidade extra.
Os centros de dados Tier IV têm, habitualmente, redundância 2N+1. Isso equivale a 100% de redundância, mais unidades extra.

À medida que exploramos o papel crucial das redundâncias para centros de dados fiáveis, é importante entender os desafios que estas instalações enfrentam.

Esses desafios podem ser agrupados nas seguintes áreas:

  • Gerir o aumento das necessidades de refrigeração.
  • Responder a pressões ambientais, políticas e sociais.
  • Adaptar-se às limitações de espaço e aos desafios de expansão.

Comecemos pelo aumento das necessidades de refrigeração. À medida que a tecnologia avança, os centros de dados têm de manter equipamento informático potente e concentrado em pouco espaço. Isso gera mais calor e manter tudo à temperatura certa torna-se um desafio. A indústria precisa de soluções de refrigeração melhores e mais energeticamente eficientes. Pressões ambientais, políticas e sociais estão a impulsionar os centros de dados a reduzirem a sua pegada de carbono e a melhorarem a eficiência energética. Sendo criticadas por contribuírem para as emissões de gases com efeito de estufa, estas instalações enfrentam exigências crescentes de soluções de refrigeração mais eficazes e sustentáveis. Este desafio está a transformar as abordagens da indústria às infraestruturas e operações.

Outro desafio é a expansão. Os centros de dados visam a escalabilidade para responder à necessidade crescente de armazenamento, por isso, têm de encontrar soluções inovadoras para adicionarem mais servidores sem custos desmesurados de instalação e comissionamento. 

É por isso que o Bombeamento Distribuído é relevante como solução eficaz para refrigerar os centros de dados de forma eficiente e mais sustentável, sem a necessidade de construir instalações maiores. Vamos explorar isto mais a fundo no próximo módulo.

Visão geral do curso

Módulos
Módulos: 6
Tempo de duração
Tempo de duração: 35 minutos
Nível de dificuldade
Nível de dificuldade: Intermédio