Bombeamento Distribuído como solução de refrigeração num centro de dados

Explore a forma como o Bombeamento Distribuído funciona como uma solução para satisfazer as necessidades de refrigeração complexas dos centros de dados.

Neste módulo, vamos explorar como o Bombeamento Distribuído funciona como solução para satisfazer as exigências complexas de refrigeração dos centros de dados, ao mesmo tempo que supera eficazmente os desafios e as questões frequentemente enfrentados pelos seus operadores. Primeiro, vejamos os problemas típicos de um sistema de centro de dados convencional.

Identificar o circuito de índice crítico: O circuito de índice crítico é o circuito com a maior queda de pressão. Como os centros de dados dependem fortemente de uma refrigeração suficiente, identificar potenciais desafios no sistema é essencial para otimizar a eficiência global. Em sistemas de centros de dados convencionais, particularmente em projetos complexos, identificar o circuito de índice crítico pode ser um desafio. Isso acontece porque é afetado por muitos fatores, incluindo a existência de válvulas adicionais, tubagens curvas ou circuitos com quedas de pressão superiores ao previsto. Esta complexidade pode dificultar a deteção de avarias e a otimização do sistema para garantir um funcionamento eficiente.

Seleção das válvulas: Escolher as válvulas certas e garantir que possuem uma boa autoridade da válvula pode ser um processo enfadonho e moroso. Exige uma ponderação cuidadosa de fatores, como caudais, quedas de pressão e compatibilidade com o design geral do sistema. Se uma válvula não tiver autoridade de controlo suficiente, pode resultar num controlo incorreto do caudal, comprometendo potencialmente a eficiência do centro de dados.

Processo de comissionamento: O comissionamento adequado é crucial para alcançar a eficiência operacional pretendida nos sistemas de centros de dados convencionais. É um processo moroso e complexo que envolve a calibração dos sensores, a afinação dos controladores e testes abrangentes do sistema. Sem um comissionamento meticuloso, o sistema pode não funcionar da melhor forma, dando azo a potenciais desafios operacionais e à redução da eficiência no centro de dados.

Flexibilidade do sistema: Os sistemas de centros de dados convencionais são menos flexíveis em termos de prever futuras expansões ou adição de novos equipamentos. A introdução de novos componentes pode ter um efeito dominó em todo o sistema, exigindo potencialmente ajuste significativos, reformulações ou mesmo a desativação de alguns componentes existentes obsoletos. Esta falta de adaptabilidade significa que pode haver um aumento dos custos e complicações durante as atualizações do sistema.

O Bombeamento Distribuído representa um avanço notável na tecnologia de centros de dados ao abordar cada uma destas questões. O seu design desacoplado reduz a necessidade de determinar o circuito de índice crítico nos sistemas de refrigeração de centros de dados. Ao minimizar as ligações entre circuitos, esta abordagem inovadora permite um funcionamento eficiente do sistema sem uma forte dependência da identificação de um circuito de índice crítico específico. O resultado é uma maior flexibilidade e uma gestão simplificada dos complexos sistemas de refrigeração dos centros de dados.

A seleção das válvulas torna-se um processo agilizado e eficiente, porque o sistema substitui as válvulas convencionais por bombas moduladoras inteligentes. Estrangular uma válvula num sistema convencional gera contrapressão, contribuindo para um aumento da eficácia de utilização de energia (PUE). A remoção das válvulas reduz a pressão requerida no sistema, reduzindo as necessidades energéticas e o PUE, aumentando assim a eficiência do centro de dados. A substituição de válvulas por bombas moduladoras também funciona como uma solução positiva para o moroso e complexo processo de comissionamento.

A calibração e afinação extensivas são eliminadas, dado que o sistema pode ajustar e otimizar automaticamente o controlo da temperatura com base em condições em tempo real.

As bombas conseguem equilibrar os circuitos primário e secundário, ajudando a otimizar a utilização de energia e contribuindo para um maior equilíbrio e controlo de Delta T. Isso resulta numa configuração automatizada e mais eficiente.

O design modular do Bombeamento Distribuído permite que o sistema se torne mais flexível, pois é possível integrar equipamento novo de forma impercetível no sistema, sem causar perturbações nos componentes existentes. Isto permite à infraestrutura dos centros de dados tornar-se mais adaptável, escalável e fácil de gerir. A versatilidade do Bombeamento Distribuído demonstra-se também na sua adaptabilidade tanto a circuitos primários variáveis, como a circuitos primários constantes/secundários variáveis. Isso garante que os centros de dados podem implementar com confiança o Bombeamento Distribuído para um desempenho ideal, independentemente da configuração de circuito específica que é utilizada.

O Bombeamento Distribuído é uma mudança de paradigma para um bombeamento descentralizado, com base em dois fundamentos que mudam a forma como o sistema funciona: Eliminação de válvulas de modulação desnecessárias sempre que possível. E equilibragem do caudal entre o lado primário e secundário da carga para o melhor controlo de caudal possível. Esta abordagem à refrigeração dá resposta aos desafios dos sistemas convencionais, otimiza a infraestrutura de refrigeração em centros de dados e posiciona os centros de dados para maior eficiência, flexibilidade e adaptabilidade futura.

Visão geral do curso

Módulos
Módulos: 6
Tempo de duração
Tempo de duração: 35 minutos
Nível de dificuldade
Nível de dificuldade: Intermédio