Problemas comuns de águas residuais domésticas relacionados a aplicações específicas

Aprenda sobre problemas exclusivos de aplicação em cenários de águas residuais domésticas. E aprenda como superá-los com as soluções Grundfos.

Neste módulo, você terá uma visão geral de dois problemas comuns de águas residuais domésticas relacionados a aplicações específicas.

Iremos cobrir:

* Odores de sistemas de esgoto

* Instalações de esgoto barulhentas

Irá aprender sobre as suas causas, impactos e como resolvê-los com as soluções Grundfos.

Vamos começar.

Começaremos com os odores dos sistemas de esgoto.

Os sistemas de águas residuais podem por vezes libertar odores desagradáveis.

Isso pode levar os proprietários a:

* Ligue constantemente para profissionais para encontrar a causa raiz

*Não utilize espaços subterrâneos devido a problemas persistentes de odor

 

Os odores nos sistemas de águas residuais surgem frequentemente quando:

* Há um reservatório de bomba aberto

*Os reservatórios das bombas, geralmente localizados em porões, nem sempre são lacrados ou possuem tampas inadequadas que permitem a saída de odores.

Tanques superdimensionados podem fazer com que as águas residuais permaneçam sem drenagem por muito tempo, causando maus odores. A má ventilação e o fluxo de ar reduzido nas estações de bombeamento também podem aumentar a probabilidade de odores.

Não há filtros de carvão ativado no sistema de águas residuais.

Para garantir que os seus clientes não têm de lidar com odores indesejados, são recomendadas as seguintes soluções Grundfos: MULTILIFT, LIFTAWAY B e as soluções UNOLIFT e DUOLIFT são fornecidas com um tanque de recolha hermético e à prova de odores.

Eles devem ser conectados a um tubo de ventilação que permita que os odores escapem do telhado.

Para instalações onde a ventilação do telhado é difícil, você pode usar uma válvula de ventilação de 2 vias com filtro de carbono. No entanto, esteja ciente das regras e regulamentos locais. SOLOLIFT2 vem com filtros de carbono integrados que eliminam odores.

Instalar ou usar qualquer uma dessas soluções pode ajudar os proprietários:

* Reduza os custos de cuidados

* Aumente o valor da sua casa

* Utilize os espaços do subsolo sem sentir maus odores

"Passaremos agora a explorar o nosso próximo problema comum de águas residuais domésticas: os sistemas de águas residuais podem por vezes tornar-se barulhentos, causando sons perturbadores para os residentes.

Seus clientes podem ter experimentado:

* Sons gorgolejantes

* Vibrações

* Chocalhos ou barulhos de batidas

* Golpe de aríete

* Bombas barulhentas

"Instalações ruidosas geralmente ocorrem quando: Os tubos de ventilação são muito pequenos.

Quando vários acessórios de encanamento são usados ​​ao mesmo tempo, um vácuo temporário pode ser criado em tubos de ventilação subdimensionados. Ruídos gorgolejantes são produzidos quando os sifões expelem vácuo do tubo.

Sistemas de esgoto entupidos: Quando os tubos de ventilação e drenagem ficam entupidos, o processo de bombeamento é interrompido, criando tempos de funcionamento longos ou partidas e paradas frequentes que causam ruído e odor."

As instalações foram realizadas incorretamente.

Golpes de aríete, estalos ou palmas geralmente ocorrem quando uma válvula de retenção mal projetada fecha. O golpe de aríete também pode ocorrer se os tubos não estiverem devidamente fixados ou se as válvulas de retenção tiverem sido instaladas incorretamente. Bombas instaladas incorretamente também podem causar ruídos e vibrações indesejados. Uma bomba funciona com muita frequência ou por muito tempo. Uma bomba que funciona continuamente ou liga e desliga persistentemente causará ruídos indesejados. Esses sinais indicam que pode ter sido dimensionado incorretamente.

A tecnologia da bomba está obsoleta.

Sistemas com bombas mais antigas ou bombas trituradoras normalmente produzem mais ruído do que aqueles com modelos de bombas mais recentes.

Para garantir que os seus clientes não tenham de enfrentar ruídos indesejados nos seus sistemas de águas residuais, são recomendadas as seguintes soluções Grundfos:

SOLOLIFT2 possui conexões flexíveis que absorvem vibrações que podem causar ruídos.

Observe que a solução de moagem SOLOLIFT2 pode gerar algum ruído durante a moagem durante a operação, mas funciona em paralelo com a descarga do vaso sanitário.

MULTILIFT tem operação silenciosa graças a uma válvula de retorno com fechamento suave e conexões flexíveis.

Esta solução é frequentemente instalada em salas de serviço para reduzir problemas de ruído.

LIFTAWAY B foi projetado para instalações subterrâneas com redução de ruído.

CONLIFT1 foi projetado especificamente para operação silenciosa quando instalado sob ou próximo a caldeiras de condensação.

A instalação de qualquer uma dessas soluções pode ajudar os proprietários:

Melhorar o conforto interior

Economize dinheiro em visitas desnecessárias

Isto conclui o nosso módulo sobre problemas comuns de águas residuais domésticas relacionados com aplicações específicas. Obrigado por assistir.

Visão geral do curso

Módulos
Módulos: 3
Tempo de duração
Tempo de duração: 20 minutos
Nível de dificuldade
Nível de dificuldade: Intermédio