Problemas comuns de águas residuais domésticas relacionados ao dimensionamento, manutenção e renovação

Obtenha uma visão geral dos problemas essenciais de dimensionamento e manutenção que podem ocorrer em projetos de águas residuais domésticas. E aprenda como superá-los com as soluções Grundfos.

Neste módulo, você terá uma visão geral de três problemas comuns de águas residuais domésticas relacionados ao dimensionamento, manutenção e renovação.

Iremos cobrir:

- Problemas de renovação

- Dificuldades com dimensionamento e seleção

- Dificuldades com reparos e serviços

Irá aprender sobre as suas causas e impactos e como resolvê-los com as soluções Grundfos.

Vamos começar.

Começaremos com os problemas da reforma.

Os proprietários muitas vezes encontram dificuldades e despesas crescentes ao realizar reformas como:

- Banheiros adicionais

- Instalação de sanitários em espaços pequenos

- Adicione uma lavanderia dentro de casa ou até mesmo um banheiro fora de casa

As dificuldades surgem quando:

O design interior da casa não é adequado para reformas.

Por exemplo, o encanamento do banheiro ou da cozinha já está instalado, dificultando a adição de mais banheiros ou a alteração do layout da cozinha.

O espaço para instalação é limitado em uma sala existente.

Os proprietários geralmente desejam maximizar o layout da casa. Existe uma longa distância até o tubo de drenagem principal.

Por exemplo, se um proprietário pretender instalar uma sanita numa divisão que não tenha sido utilizada anteriormente para aplicação de águas residuais domésticas, poderá haver uma grande distância entre ela e o tubo de drenagem principal. Não há inclinação descendente natural.

Às vezes, as águas residuais não podem ser transportadas por gravidade para o sistema de drenagem.

Para garantir que os seus clientes realizam renovações sem problemas, são recomendadas as seguintes soluções Grundfos:

A gama SOLOLIFT2 permite instalar equipamentos de água em qualquer divisão da casa. Estas soluções são fornecidas com um pequeno tanque e bomba que pode ser montado, por exemplo, na saída de uma sanita com entrada adicional de lavatório ou duche, ou debaixo de um lava-loiça de cozinha. Ele coleta águas residuais e as bombeia para o esgoto mais próximo ou diretamente para o esgoto principal.

O LIFTAWAY B coleta água cinzenta por gravidade e depois a bombeia para o sistema de esgoto.

Os sistemas UNOLIFT, DUOLIFT e MULTILIFT são ideais para edifícios de apartamentos, pois possuem grandes tanques de coleta e podem lidar com qualquer tamanho e tipo de aplicação de águas residuais. Eles geralmente não estão diretamente conectados a fontes de águas residuais, mas geralmente estão localizados no porão de um bloco de apartamentos.

A instalação de qualquer uma dessas soluções pode ajudar os residentes:

- Realizar reformas

- Aumentar o conforto e comodidade

- Economize tempo e custos ao realizar reformas

Passaremos agora a explorar o nosso próximo problema comum de águas residuais domésticas:

Dificuldades com dimensionamento e seleção.

Quando se trata de dimensionar e selecionar a bomba ideal para o trabalho, você pode ter encontrado alguns destes problemas:

* Selecionar uma bomba que seja muito pequena e não consiga lidar com picos de carga de água, o que pode causar inundações ou falhas prematuras.

* Gastar muito tempo procurando a bomba certa.

* Informações insuficientes para selecionar a solução de bomba correta, desperdiçando um tempo valioso."

Vejamos os motivos mais comuns pelos quais você pode encontrar esses problemas:

* Ferramentas de seleção e dimensionamento enganosas ou inadequadas não fornecem as informações necessárias para tomar decisões precisas

* A falta de informações sobre perfis de carga afeta a precisão do seu processo de seleção

*A falta de conhecimento sobre produtos de águas residuais pode levar a seleções subdimensionadas ou superdimensionadas

* As regulamentações afetam seu processo de tomada de decisão e levam a seleções e dimensionamentos incorretos

Para o ajudar a tomar decisões perfeitas de dimensionamento e seleção, são recomendadas as seguintes soluções Grundfos:

SOLOLIFT2 possui uma gama otimizada para cobrir todas as necessidades, facilitando a seleção de uma unidade para tudo, desde uma única instalação sanitária até uma casa de banho completa.

MULTILIFT e UNOLIFT/DUOLIFT cobrem residências unifamiliares e multifamiliares, bem como todos os tipos de aplicações residenciais e comerciais.

Toda a gama UNILIFT é adequada tanto para utilização fixa como portátil.

A embalagem do UNILIFT e SOLOLIFT2 inclui um guia de seleção rápido e fácil. O Centro de Atendimento e Vendas ao Cliente (CSSC) da Grundfos está sempre disponível para prestar assistência.

Iremos agora avançar e explorar o último problema comum de águas residuais domésticas neste módulo: Dificuldades com reparações e serviços.

Quando se trata de reparar ou manter uma bomba, você pode ter encontrado alguns destes problemas:

- Obter peças de reposição erradas ou ter que esperar a chegada das peças de reposição

- Mais fácil de substituir a bomba inteira em vez de repará-la

- Ter que usar diversas ferramentas para desmontar uma bomba de esgoto para reparos ou manutenção

- Remover uma bomba de um reservatório de esgoto, estação de bombeamento ou estação elevatória para reparos ou manutenção pode ser um processo difícil e confuso

- Não ter acesso ao reservatório, estação elevatória ou estação elevatória

Com muita frequência, esses problemas custam tempo e dinheiro valiosos, pois você gasta muito tempo no trabalho e acaba comprando materiais de reparo.

Vejamos os motivos mais comuns pelos quais você pode encontrar esses problemas:

- Ter acesso limitado ao poço significa que é difícil remover a bomba sem gastar muito tempo na desmontagem.

- Às vezes, o design de um produto não facilita a manutenção e pode entrar em contato com água cinza ou preta durante o reparo.

Às vezes é difícil conseguir peças de reposição. Para garantir que a manutenção e as reparações são realizadas sem problemas, recomendam-se as seguintes soluções Grundfos:

SOLOLIFT2 permite a desmontagem separada das peças da bomba e do motor, garantindo um processo mais limpo. Além disso, é desmontado rapidamente, pois só é necessário retirar 4 parafusos.

PS.R/PS.W vem com trilhos guia que facilitam a movimentação da bomba de e para os poços. O MULTILIFT foi projetado com tanques de diferentes tamanhos para se adequar à aplicação e todos os componentes, como a bomba, podem ser alcançados pelo lado de fora. O seu fundo patenteado evita a sedimentação, pelo que a limpeza é minimizada durante a manutenção regular.

A linha UNILIFT permite a remoção sem problemas de itens entupidos. O filtro de entrada é fácil de remover, permitindo fácil limpeza do impulsor e do corpo da bomba. Os cabos e vedações do eixo podem ser facilmente substituídos no UNILIFT KP e AP.

Em nosso site você pode encontrar vídeos de serviços relevantes para nossos produtos e soluções.

Isto conclui o nosso módulo sobre questões comuns de águas residuais domésticas, como dimensionamento, manutenção e renovação. Obrigado por assistir ao vídeo.

Visão geral do curso

Módulos
Módulos: 3
Tempo de duração
Tempo de duração: 20 minutos
Nível de dificuldade
Nível de dificuldade: Intermédio