Chuva intensa, caves com fugas, falta de proteção contra o refluxo: água na cave. Funciona de forma independente e com urgência com o Grundfos MULTIBOX.
Chuvas torrenciais, cheias de rios, tubagens danificadas: não olhe com impotência como a sua própria casa se enche de água, que um bom conselho não lhe saia caro.
O que deve fazer? Uma reação rápida minimiza consideravelmente os danos significativos na propriedade: desde que tenha à mão o equipamento necessário em caso de emergência. Com o MULTIBOX, pode reagir rapidamente no caso de uma crise, se a sua cave estiver sob a água. Além da bomba de água suja de aspiração plana UNILIFT CC, contém todas as mangueiras e materiais necessários para uma rápida drenagem da cave.
As medidas preventivas de proteção serão cada vez mais importantes no futuro: devido às alterações climáticas, as condições climáticas de grande escala ficarão assentes num lugar durante mais tempo, o que significa que cada vez mais áreas ficarão expostas a possíveis riscos de inundações. Como resultado, a infraestrutura fica sobrecarregada com mais frequência e, surpreendentemente, com inundações e intrusões de água não desejadas. Proteja-se a si mesmo e à sua propriedade em caso de uma cave inundada: com o MULTIBOX como um verdadeiro kit de apoio para inundações, pode abordar qualquer situação de forma decidida.
No vídeo, mostramos-lhe como utilizar corretamente o MULTIBOX e a UNILIFT CC para a drenagem da cave ou, como alternativa, esvaziar o seu tanque ou piscina:
Em caso de emergência: tudo junto com o MULTIBOX
O MULTIBOX está especialmente concebido para a proteção contra inundações e chuvas intensas. A ideia: ter tudo à mão num único lugar, especialmente em situações difíceis. A confortável caixa de filtro e transporte contém tudo o que precisa para proteger o seu lar: uma mangueira de pressão extralonga de 15 m com proteção contra dobras de aço inoxidável, o que garante o máximo rendimento da bomba inclusive com contornos estreitos como as janelas da cave, uma válvula de retenção integrada que evita o refluxo e a bomba de água Grundfos UNILIFT CC com cabo de 10 m.
Quando cada segundo conta
Sempre pronto para ser imediatamente utilizado: isto é o que importa com uma bomba de drenagem em caso de emergência. Isto é exatamente o que conseguimos com a UNILIFT CC enquanto coração do nosso pacote de apoio: graças ao nó de pressão graduado, as opções de ligação vertical e horizontal e a tampa de inspeção integrada; não se assuste com as ligações nem procure adaptadores e acessórios de forma desesperada: peque no MULTIBOX, ligue a bomba e poupe minutos valiosos. Adapta-se a qualquer situação e a qualquer lugar.
Bombas de esgoto para a casa e o jardim
No geral, as águas residuais domésticas são descarregadas sem instalações adicionais através de uma inclinação natural. Quando ocorrem problemas de remanso e caves inundadas, devem ser tomadas as medidas adequadas.
A Grundfos oferece uma ampla gama de soluções especialmente fiáveis e eficientes para todos os trabalhos de drenagem de edifícios.
Torne-se um especialista em apenas alguns cliques
Poupe tempo no seu trabalho diário, melhorando as suas competências, os seus conhecimentos e o seu negócio com a plataforma de formação online ECADEMY.
Clique num dos cursos abaixo para iniciar já a sua formação.