Caso

Como o Hospital de Sligo na Irlanda poupou dinheiro e resolveu o seu problema com o Delta T, utilizando soluções inteligentes da Grundfos

Há uma enorme diferença entre o que tínhamos antes e o que temos agora. Para nós, é um enorme progresso positivo ao nível do controlo da energia para o aquecimento do hospital.
Declan McGoldrick, gestor de projeto no Hospital Universitário de Sligo

O Hospital Universitário de Sligo tinha uma instalação de caldeira e um sistema de aquecimento "muito ineficientes", afirma Declan McGoldrick do Departamento HSE Estates do hospital. As bombas de circulação eram bombas de velocidade constante. Forneciam água quente a uma temperatura média - 130 graus centígrados.

"Os vedantes estavam a romper. Estavam a causar diversos problemas de manutenção. Os circuitos de aquecimento aqui no Hospital Universitário de Sligo eram muito compridos. Por isso, tínhamos perdas significativas nas tubagens. Isto significava que o nosso Delta T não funcionava da forma mais eficiente possível e tinha uma velocidade inferior à do projeto original."

A partir da esquerda, Michael O’Brien e Declan McGoldrick do HSE Estates Dept. no Sligo University Hospital, com Liam Kavanaugh da Grundfos Ireland na sala da caldeira do hospital.

A solução

O hospital modernizou a sua casa das caldeiras, substituindo as bombas de velocidade fixa pelas bombas inteligentes MAGNA3 e TPE3 da Grundfos. “As bombas da Grundfos conseguem adaptar-se à carga específica que se encontra no circuito," afirma Declan McGoldrick. As bombas resolveram o problema do Delta T. "Utilizamos as estatísticas de temperatura nas tubagens de retorno para determinar o Delta T entre a ida e o retorno, o que nos permite calcular a nossa produção de calor na bomba. O caudal mássico pode ser calculado a partir da própria bomba.”

O hospital atualizou sua casa de caldeiras, substituindo suas bombas de velocidade fixa por bombas inteligentes MAGNA3 e TPE3 da Grundfos.

Uma enorme diferença

"Com o nosso novo sistema de bombas estamos a poupar mais de 70 a 80 por cento do consumo de energia elétrica", diz Declan McGoldrick. Estão a aperfeiçoar estas poupanças ainda mais, analisando os dados de funcionamento através da aplicação Grundfos GO, uma plataforma para o controlo portátil de bombas. Além disso, o Contador de energia térmica das bombas calcula automaticamente a produção de calor e os caudais. As bombas são controladas por placas de comunicação BACnet que funcionam no sistema GTC do hospital.

“Utilizamos as informações deste sistema para ter um melhor controlo de alguns dos nossos processos no hospital e alcançar poupanças adicionais.” O sistema antigo do hospital não tinha qualquer tipo de comunicações. "A bomba simplesmente estava ligada. Ela não nos transmitia quaisquer informações. Por isso, há uma enorme diferença entre o que tínhamos antes e o que temos agora. Para nós, é um enorme progresso positivo ao nível do controlo da energia para o aquecimento do hospital.”

Outros casos relacionados

Leia histórias relacionadas de clientes que também beneficiaram de uma solução Grundfos.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.

Produtos relacionados

Encontre produtos da Grundfos relacionados com este tema.