Caso
Eficiência energética Bomba de águas residuais Grundfos elimina as obstruções na estação de bombeamento
Na costa sudoeste da Finlândia, situase Turku, a terceira maior cidade do país. Sendo a cidade mais antiga da Finlândia, a cidade assistiu a muitas mudanças ao longo dos anos e teve de se adaptar continuamente à evolução da tecnologia e das infra-estruturas. Uma parte integrante dessa infraestrutura é a rede de águas residuais. Para acompanhar o aumento da população, bem como os regulamentos e preocupações ambientais cada vez mais rigorosos, a Turku Region Wastewater Treatment Plant Ltd. está sempre à procura de formas de otimizar e preparar as suas operações para o futuro.
O aumento da concentração de sólidos provocou a obstrução e bloqueio das bombas de águas residuais
Na estação de bombagem a sete quilómetros da estação de tratamento de águas residuais em Kakolamäki (perto do centro da cidade de Turku), uma bomba de 75 kW era uma das cinco bombas utilizadas para enviar água para a estação de tratamento. No entanto, devido ao aumento dos níveis de sólidos nas águas residuais, a bomba entupia regularmente, exigindo várias horas do tempo de um funcionário para a desobstrução manual.
Para além disso, o consumo de energia da bomba de 75 kW era superior ao ideal.
"Tal como qualquer outra empresa, estamos constantemente a procurar formas de reduzir o nosso consumo de energia, uma vez que as bombas consomem geralmente muita energia. Por isso, quando a Grundfos sugeriu substituir a nossa bomba 75 kW por uma bomba de 63 kW e prometeu que seria capaz de manter o mesmo caudal, ficámos naturalmente intrigados", explica Jarno Arfman, Diretor Técnico da Estação de Tratamento de Águas Residuais da Região de Turku.
Grundfos SE com impulsor Open S-tube® elimina as obstruções
Como parte de um teste de campo da nova gama SE/SL 56 de bombas para águas residuais, a Grundfos sugeriu testar uma Grundfos SE de 63 kW com o inovador design do impulsor Open S-tube® para evitar obstruções e bloqueios e aumentar a eficiência da instalação.
"Antes de lançar um novo produto no mercado, queremos verificar se o produto corresponde às nossas expectativas e tem o desempenho prometido fora das nossas instalações de ensaio controladas. Para esse efeito, preferimos uma instalação complicada onde possamos realmente testar os limites do nosso novo design, e a estação de bombagem de Raisio era perfeita para isso", explica Mikael Hirvonenem, Engenheiro de vendas, Grundfos.
Graças à sua notável capacidade de auto-limpeza, a bomba SE de 63 kW é capaz de tratar eficazmente as águas residuais com sedimentos, consumindo menos energia do que a bomba antiga e sem obstruções.
O impulsor S-tube® aberto evita obstruções e encravamentos
O impulsor Open S-tube® da Grundfos foi concebido para evitar as obstruções.
As pás do impulsor semi-abertas trabalham em direção à tampa de aspiração ajustável que está equipada com uma ranhura de rotação, assegurando que todas as fibras são transportadas com a água de esgoto. Isto evita a acumulação de sedimentos e assegura um fluxo contínuo de sólidos em direção à descarga da bomba, otimizando o processo para uma eficiência máxima.
Maior eficiência e zero incidentes de obstrução
Dois anos e meio depois, o teste de campo foi um sucesso tanto para a estação de bombagem de Raisio como para a Grundfos. Sem um único incidente de obstrução, a nova bomba está a tornar o trabalho diário na estação de bombagem mais eficiente e sem complicações. Além disso, ajudou a garantir uma poupança de energia superior a 30 000 kWh por ano.
"Estamos a poupar dinheiro, a consumir menos energia e eliminámos os problemas de obstrução que tínhamos antes, pelo que, em suma, estou muito satisfeito com esta nova solução", diz Arfman.
"Estamos muito satisfeitos com o desempenho desta bomba Grundfos SE 56. O impulsor Open S-tube® provou realmente a sua capacidade de auto-limpeza."