FAQ

Pytanie: Jeśli pompa obiegowa jest ciepła w dotyku, jaka może być tego przyczyna?

Odpowiedź:

A: Pompy obiegowe są zazwyczaj stosowane do obiegu ciepłej wody. Temperatura tłoczonej cieczy jest przenoszona na pompę co jest normalne, przez co jej powierzchnia jest ciepła lub nawet gorąca.

B: Wirnik pompy mógł zostać zablokowany przez zużyte łożyska lub zanieczyszczenia. Wymienić pompę i oczyścić instalację

Dodatkowe informacje:

Poszerz swoją wiedzę

Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.