Hvordan identifisere kravene dine til gjenbruk av vann på bakgrunn av en forståelse av vannmatrisen og forskjellige typer industrielle prosesser
Få et innblikk i de forskjellige typer industrielle prosesser og vann, og hva det betyr for vannkvalitetskravene til ditt vannbrukssystem.
I denne modulen vil vi se på viktigheten av å forstå vannmatrisen, ulike typer industrielle prosesser og forskjellige typer vann, slik at du kan identifisere typen vannbehandling og krav til vannkvalitet for systemet for gjenbruk av vann.
La oss kort drøfte vannbehandling før vi snakker om prosesser for gjenbruk av industrielt vann. Vannbehandling beskriver prosesser for å gjøre vann egnet for en ønsket sluttbruk. Disse kan være for drikkevann, industrielle prosesser, medisinske formål og mye mer.
Vannbehandling innebærer å fjerne innhold og tilsette innhold, avhengig av den gitte og den nødvendige vannkvaliteten. Alt annet er vannoverføring – som betyr vanninntaket før behandling og vanndistribusjon etter behandling.
Hvis du ønsker å finne ut mer, kan du gå til ECADEMY-kurset «Behandling av industrielt vann», der du får en generell innføring i vannbehandling i industrielle prosesser, inkludert en mer detaljert oversikt over de forskjellige prosesstrinnene.
Enhver industri står overfor viktige ting som må vurderes når det skal utformes en prosess for gjenbruk av vann.
Disse omfatter:
Tilgjengelig teknologi: produserer behandlingsprosessen gjenbrukt vann med egnet kvalitet?
Sikkerhet og pålitelighet: vil den ha pålitelig driftssikkerhet og oppfylle kvalitetskrav?
Juridisk og forskriftsmessig: har den nødvendig godkjenning fra relevante myndigheter?
Økonomi: er den en god forretningsmulighet?
Det finnes ulike måter å bruke gjenbruk av vann i industrielle anlegg, avhengig av hvor og hvordan vannet skal gjenbrukes. Noen industrier vil ha «in situ desentralisert gjenbruk av vann» i spesifikke industrielle prosesser.
Denne desentraliserte tilnærmingen gir bedre prosesstyring og har lave investeringskostnader. Alternativt gir «behandling og gjenbruk av avløpsvann “end-of-pipe”» mulighet for større mengder gjenbrukt vann, noe som f.eks. kan redusere vannavtrykket mer.
Denne tilnærmingen har høy investerings- kostnad og er kompleks å utføre. Det er like viktig å vurdere hvor det resirkulerte vannet skal brukes. Det påvirker nemlig tilgjengelig behandlingsteknologi, økonomi og juridiske aspekter ved bruk av vann. Vann blir ofte gjenbrukt som teknisk vann innen vannforsyning, f.eks. i kjeler, kjøletårn, CIP osv.
Siden det er ingen eller minimal produktkontakt, er dette et bruksområde med lav risiko og lite gjenbruksmotstand. Gjenbruk av vann i den industrielle kjerneprosessen har produktkontakt og må derfor gjennomgå flere kvalitets- og pålitelighetskontroller.
Det er også gjenstand for forskriftsmessig overholdelse. I noen tilfeller kan industrier levere resirkulert vann til andre industrier i nærområdet eller til andre formål hvis de ikke kan gjenbruke vannet selv.
Når du utformer en egnet prosess for gjenbruk av vann, er det viktig å forstå vannkilden, gitt vannkvalitet, forurensninger i vannet og om lasttypen er organisk, uorganisk eller blandet. Deretter kan du identifisere om vannmatrisen er kompleks eller enkel.
Videre definerer den tiltenkte bruken etter gjenbruksprosessen hvor dypt vi må gå i behandlingsprosessen og hva som utgjør en tilstrekkelig behandlingsmetode. På dette punktet kan industrisektoren tilpasses med vannmatrisen for å vise hvilken behandlingsstrategi som er nødvendig.
Industrier med primært belastning med organisk innhold inkluderer:
Mat- og drikkeindustrien har generelt store mengder organisk innhold som er relativt enkelt å behandle.
Vanskeligere, men mindre tungt belastede, er legemidler, der fjerning av spesifikke stoffer kan kreve spesiell behandling.
På den annen side har industrielle prosesser med tremasse og papir normalt et høyt faststoffinnhold, og her er det mer sannsynlig at det kreves filtrering.
For industrisegmenter som sliter med uorganisk avløpsvann, er saltinnhold generelt den vanligste forurensningen:
Dette gjelder for stål-, bil-, gruve-, marin- og halvlederindustrier, samt kraftverk
Klorider, sulfater og lignende fører til et høyt saltinnhold, noe som gir behov for høyt trykk i den nødvendige behandlingen, for eksempel med omvendt osmose og nanofiltrering.
Tungmetaller, giftige stoffer og radioaktivitet fra gruvedrift gir spesielle utfordringer ikke bare for vannbehandling, men også for håndtering av faststoff etterpå.
Blandede organiske og uorganiske belastninger omfatter kjemikalie-, plast-, trykkindustrier, resirkulerings- og petroleumsindustrier samt industriparker.
Tekstilindustrien er et eksempel på et segment med blandede laster , men dette er fordi vannet har organiske og uorganiske forurensninger avhengig av produksjonstrinnet.
La oss oppsummere hva vi har presentert i denne modulen:
– Viktigheten av å forstå vannkilden, gitt vannkvalitet, forurensninger i vannet og om lasttypen er organisk, uorganisk eller blandet.
– Hvordan behandling av industrielt vann alltid må samsvare med ønsket sluttbruk.
– Å samsvare industrisegmentet med vannmatrisen og å se hvilken behandlingsstrategi som er nødvendig.