Veelgestelde vragen
Vraag: Waarom wordt het verwarmingssysteem niet voldoende warm?
Antwoord:
Mogelijke oorzaak van de storing
Automatische nachtverlaging is actief
De hydraulische omstandigheden zijn veranderd. De pomp moet hieraan worden aangepast.
Wanneer de nachtverlaging is geactiveerd
Schakel de nachtverlaging in met toets 4 (voor MAGNA: gebruik toets 3).
In "AutoAdapt"-modus
Mogelijke oorzaak van de storing: De "AutoAdapt"-functie kan het verwarmingssysteem niet correct aanpassen.
Oplossing
Zet de pomp 5 minuten uit met de netschakelaar op de stroomkabel (niet de schakelaar op de pomp) en zet hem vervolgens weer aan.
Gebruik toets 5 om door de mogelijke curven te bladeren totdat "AutoAdapt" gereactiveerd is. De automatische instelling kan tot enkele uren nodig hebben om zich aan te passen aan de systeemcurve (voor MAGNA: gebruik knop 3).
Als deze maatregel niet het gewenste resultaat oplevert, dan kan de pomp worden geconfigureerd volgens (specifieke) curves.
Oplossing
Begin met toets 5 om door de vier mogelijke proportionele en constante drukcurves te schakelen, en test elke instelling gedurende ongeveer twee uur. (voor MAGNA: gebruik toets 3 en neem contact op met uw monteur als de warmtetoevoer niet toeneemt).
Als de warmtetoevoer niet merkbaar toeneemt:
Gebruik toets 3 om over te schakelen naar constant toerental II en test deze instelling gedurende ongeveer 2 uur. Als de warmtetoevoer niet toeneemt, schakel dan over naar constant toerental niveau III.
Als de warmtetoevoer niet toeneemt, bel dan uw monteur.
Extra informatie:
Verbeter je kennis
Ontdek hoe je een lager energieverbruik, meer comfort en een ongeëvenaarde bedrijfszekerheid voor jouw toepassing kunt krijgen. Lees de verhalen van onze klanten over hoe zij profiteren van de Grundfos aanpak van intelligentie, water en energie, of zoek in onderzoek & inzichten van Grundfos voor meer leermaterialen, artikelen, whitepapers en video's.