Veelgestelde vragen
Vraag: Wanneer gaat de MQ aan?
Antwoord:
De MQ is voorzien van zowel een interne debietschakelaar als een externe drukschakelaar. Beide kunnen de MQ aanzetten als er water wordt onttrokken. De pomp wordt ingeschakeld wanneer: het debiet hoger is dan 0,07 m³ / uur of de druk lager is dan 2 bar.
Extra informatie:
Verbeter je kennis
Ontdek hoe je een lager energieverbruik, meer comfort en een ongeëvenaarde bedrijfszekerheid voor jouw toepassing kunt krijgen. Lees de verhalen van onze klanten over hoe zij profiteren van de Grundfos aanpak van intelligentie, water en energie, of zoek in onderzoek & inzichten van Grundfos voor meer leermaterialen, artikelen, whitepapers en video's.