Veelgestelde vragen
Vraag: Wat is een koelmantel en wanneer moet deze voor dompelpompen worden gebruikt?
Antwoord:
Een koelmantel zorgt dat er altijd voldoende water langs het motoroppervlak stroomt om de motor te koelen.
In een doorsnee installatie in een put wordt de pomp omgeven door de wanden van de put. De motor wordt onder de pomp geïnstalleerd. Aangezien de pomp water van onderen aanzuigt, stroomt het water langs de wanden van de put en over het oppervlak van de motor waardoor deze gekoeld wordt.
Als de pomp in open water wordt geïnstalleerd, dan zijn er geen putwanden om het water over het oppervlak van de motor te leiden en is een koelmantel noodzakelijk. Neem contact op met uw Grundfos-dealer voor meer informatie over koelmantels.
Extra informatie:
Verbeter je kennis
Ontdek hoe je een lager energieverbruik, meer comfort en een ongeëvenaarde bedrijfszekerheid voor jouw toepassing kunt krijgen. Lees de verhalen van onze klanten over hoe zij profiteren van de Grundfos aanpak van intelligentie, water en energie, of zoek in onderzoek & inzichten van Grundfos voor meer leermaterialen, artikelen, whitepapers en video's.