Veelgestelde vragen

Vraag: Hoe wordt een vlotterschakelaar aangesloten?

Antwoord:

De kabel van de vlotterschakelaar moet zodanig aan de persleiding worden bevestigd dat de resterende vrije kabellengte voor een voldoende debiet zorgt. Er moet ook rekening worden gehouden met de putgrootte. Daarnaast moet worden gezorgd dat de diepte van de put voldoende is voor de in/uitschakelafstand van de vlotterbak en dat de afstand tussen de putbodem en de inlaat ten minste 60 cm is.

Extra informatie:

Verbeter je kennis

Ontdek hoe je een lager energieverbruik, meer comfort en een ongeëvenaarde bedrijfszekerheid voor jouw toepassing kunt krijgen. Lees de verhalen van onze klanten over hoe zij profiteren van de Grundfos aanpak van intelligentie, water en energie, of zoek in onderzoek & inzichten van Grundfos voor meer leermaterialen, artikelen, whitepapers en video's.