Artikel

Verpakte intelligente omgekeerde-osmosekits voorzien klanten van een volledig geoptimaliseerd systeem dat eenvoudiger functioneert

Met de intelligente omgekeerde-osmosekits heeft Grundfos omgekeerde-osmosesystemen een enorme boost gegeven op het gebied van betrouwbaarheid en efficiëntie. Deze kits zorgen ervoor dat de eindgebruiker een volledig geoptimaliseerd systeem krijgt waarmee de betrouwbaarheid hoog blijft en de bediening eenvoudig wordt gemaakt.

Een verpakte Grundfos intelligente Omgekeerde Osmose (iRO) kit biedt:

  • Maximale efficiëntie en de ideale verhouding tussen kW en m3 gezuiverd water
  • Maximale systeembetrouwbaarheid met een minimum aan onderdelen zonder in te leveren op de efficiëntie
  • Gebruikersvriendelijke interface voor systeemmonitoring
  • Bewaking op afstand mogelijk voor toezicht en prestatiemonitoring

Het gebruik van een hoogefficiënte pomp met toerenregeling, de mogelijkheid tot zelfaanpassing op basis van veranderingen in de waterkwaliteit en de membraantoestand, en het feit dat er minder toezicht, externe sensoren en mankracht nodig is draagt allemaal bij aan flinke bedrijfskostenbesparingen.

De iRO-kits worden doorgaans door systeembouwers geïnstalleerd. Laten we horen wat Marijn Kools, eigenaar en CEO van het Nederlandse Geonwater B.V., te zeggen heeft over verpakte Grundfos iRO kits. Geonwater ontwerpt en produceert complete, geprefabriceerde waterzuiveringsystemen voor allerlei procestoepassingen. Geonwater levert iRO-systemen die bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt in kleinere toepassingen. Met gebruik van bij Grundfos aangeschafte onderdelen bouwen ze complete omgekeerde-osmosesystemen op één skid.

With smaller iRO systems, we have a real advantage because we can use all digital signals with as few components as possible and still make a very large impact in usability. The fact is we have a lot of components on a normal RO system, which customers have to constantly supervise to get optimum performance. It is an advantage that we can do all this digitally and help customers optimise their system. Even if they only have a small system.
Marijn Kools, the owner and CEO of Geonwater BV in the Netherlands

“I want to add as much value as I can for my customers and yet still make sure they get a system that makes sense for their budget" says Marijn Kools.

 

Volgens Marijn Kools letten de meeste van zijn klanten niet al te nauw op de efficiëntie van het systeem. Wanneer het systeem eenmaal in bedrijf is hebben ze vaak het gereedschap of de tijd niet om dit te controleren, aangezien het belangrijkste is dat er op de momenten dat het nodig is gerekend kan worden op een betrouwbare toevoer van RO-water of permeaat. Klanten raken echter steeds meer geïnteresseerd in het toevoegen van intelligentie om hun systemen te monitoren en te optimaliseren, aangezien dit niet alleen het rendement, maar ook de betrouwbaarheid kan maximaliseren.

"Met een digitaal systeem kunt u, als u toegang heeft tot een verbinding, inloggen op het systeem en de prestaties regelmatig controleren, en op afstand of online feedback ontvangen. Daar ligt ons belangrijkste voordeel. Veel systemen draaien namelijk heel slecht doordat niet veel klanten zich realiseren dat zelfs kleine systemen echt een flinke invloed kunnen hebben op het verbruik van waardevolle hulpbronnen. Het RO-systeem staat ergens in de hoek en zolang het maar werkt, zal het wel goed zijn. "

"We kunnen het waterverbruik verminderen, we kunnen de energie-impact verminderen, en we kunnen dit voor de grotere systemen bieden - en nu kunnen we dit met een goede prijs-kwaliteitverhouding bieden voor intelligente RO-systemen met een lagere hoeveelheid en volume doorlaatwater", besluit Marijn Kools.

Verpakte iRO-componenten van Grundfos maximaliseren de systeembetrouwbaarheid zonder in te leveren op de efficiëntie. Het aantal onderdelen is tot een minimum beperkt, doorgaans bestaande uit een intelligente CRIE drukpomp en Grundfos Direct Sensors. De kits stellen partners of klanten in staat om intelligente omgekeerde-osmosesystemen te bouwen die echte waarde bieden en de vele problemen waar eindgebruikers mee te maken hebben oplossen.