Welke pomp moet ik gebruiken?
Ontdek hoe je voor elke klus de juiste pomp bepaalt.
Gezien het grote aantal soorten pompen die er op de markt te vinden zijn is het niet altijd makkelijk om voor jouw toepassing de juiste pomp te vinden.
In deze module bespreken we een aantal toepassingen in een normaal woonhuis en leggen we uit welk pomptype voor deze toepassingen geschikt is.
Voordat we beginnen is het echter belangrijk om te benadrukken dat de wet- en regelgeving over pompen per land kan verschillen, dus kan het zijn dat sommige voorbeelden in deze module in jouw land niet zijn toegestaan.
Dan kunnen we nu beginnen!
Ten eerste is er drukverhoging voor koud water. Dit wordt gebruikt wanneer de hoofdwater-voorziening te weinig of geen druk biedt. In deze situatie is er een pomp nodig die het benodigde debiet en druk kan leveren.
Een kleine drukverhoger zoals de Grundfos SCALA2 is hiervoor geschikt.
Als je water echter afkomstig is uit een boorput, dan heb je een dompelpomp nodig zoals de Grundfos SQ.
Volgende punt:
het hergebruik van regenwater.
Het verzamelen, opslaan en hergebruiken van water is een goede manier om water te besparen, en het water- en energie verbruik van bewoners te verminderen.
Dit water kan worden gebruikt voor tuinbewatering, het spoelen van toiletten,
wasmachines en auto's wassen.
Het is dus geen drinkwater.
Een Grundfos SB of SBA dompelpomp is bijzonder geschikt voor regenwatertanks.
Met onder- en bovengrondse tanks zijn er verschillende pompoplossingen mogelijk waaronder jetpompen, dompelpompen en zelfaanzuigende meertrapspompen.
Jetpompen bieden een uitstekende zuigkracht tot aan 8 meter.
Ze zijn zelfaanzuigend en hun stevige ontwerp maakt ze zeer duurzaam.
Een goed voorbeeld is de Grundfos JP jetpump. Dompelpompen zijn daarentegen weer zo goed als geruisloos. En omdat ze in de ondergrondse tank
worden geïnstalleerd, zijn ze ook niet zichtbaar.
Grundfos biedt een aantal dompelpompen aan, waaronder de eerder genoemde SQ en SB.
Een zelfaanzuigende meertrapspomp biedt een goede combinatie tussen efficiëntie en laag geluid.
De Grundfos CM Booster Self-Priming is een perfect voorbeeld van een
zelfaanzuigende meertrapspomp. We weten natuurlijk allemaal hoe het voelt om te moeten wachten totdat de douche eindelijk warm is.
Met een warmwater-recirculatiepomp omzeil je dit probleem en bied je de bewoners direct warm water.
Warmwater-recirculatiepompen hebben geen hoge druk of hoog debiet nodig,
en ze zijn ook nog eens vrij klein.
Het ALPHA en COMFORT-assortiment van Grundfos is hiervoor zeer geschikt.
Als laatste is er afvalwater.
Veel mensen denken dat huishoudelijk afvalwater gewoon "vanzelf" verdwijnt.
En vaak is dat ook zo.
Maar bij overstromingen moet hier iets aan gedaan worden. Om overtollig afvalwater te beheren en te verwijderen heb je een huishoudelijke
opvoerinstallatie of drainagepomp nodig.
De Grundfos SOLOLIFT-serie opvoerstations en de Grundfos UNILIFT-serie
drainagepompen bieden uitstekende oplossingen om dit soort klussen te klaren.
Dit was onze basistrainingsmodule over pompen en toepassingen.
Kijk ook eens naar onze andere cursussen in de Grundfos ECADEMY of keer terug naar onze website om nog veel meer te leren over onze oplossingen en toepassingen.