Вопрос-Ответ

Вопрос: Почему рекомендуется ежегодно проверять давление предварительного нагнетания во встроенном напорном баке SCALA2?

Ответ:

Ежегодная проверка давления предварительного нагнетания во встроенном напорном баке SCALA2 крайне важна для оптимальной производительности. При работе насос будет останавливаться и запускаться, приводя в движение мембрану внутри бака. Поэтому молекулы воздуха могут выходить наружу, и со временем давление снизится. Очень важно правильно отрегулировать давление предварительного нагнетания. В идеале это 70 % от заданного значения или необходимого давления нагнетания. Превышение недопустимо. Неправильное давление предварительного нагнетания может привести к таким проблемам, как шум при работе, колебания давления, повышенный риск повреждения и повышенный расход электроэнергии.

Дополнит. информация: