Статья

Более рациональное использование и обращение с водой

Несмотря на растущие потребности, мы продолжаем загрязнять и растрачивать доступные нам водные ресурсы. Доступность мировых водных ресурсов становится все более ограниченной из-за загрязнения пресной воды, вызванного сбросом больших объемов недостаточно очищенных или вовсе не очищенных сточных вод в реки, озера, водоносные горизонты и прибрежные воды. 80 % всех сточных вод в мире возвращается в окружающую среду, не проходя необходимую очистку.

По мере того, как все больше людей переезжает в города, мы коллективно потребляем больше товаров, которые требуют большего количества воды. Эта вода составляет огромный процент от нашего ежедневного расхода, который мы совершенно не замечаем. Каждый продукт, который мы используем, едим или носим, требует воды для его изготовления. Например, для производства пары джинсов требуется 8000 литров воды, а всего лишь одного смартфона — целых 12 760 литров. Но если бы мы начали использовать одну и ту же воду более одного раза, применяя интеллектуальные решения для водоснабжения, мы могли бы значительно снизить это потребление. Таким образом, одно и то же количество воды позволит сделать пять смартфонов вместо одного.

Эти проблемы водных ресурсов напрямую влияют на экологические, социальные и экономические проблемы, которые затрагивают всех нас. Мы все должны занять активную позицию: политики — вносить необходимые поправки в законодательство, города — внедрять доступные водо- и энергоэффективные решения, а компании — отдавать приоритет ответственному использованию, повторному использованию и очистке воды, а также энергоэффективным решениям.

Мы можем объединиться, чтобы больше чистой воды поступало туда, где это необходимо, чтобы сократить потребление воды и электроэнергии, а также минимизировать потери воды – при меньшем использовании имеющихся ресурсов.

Факты

Потребление воды

Примерно 90% воды, используемой в нашей повседневной жизни, вы никогда не увидите. Большая часть этой воды используется для поддержания комфортной жизни и производства продуктов питания и товаров.

Источник: Всемирный водный совет (World Water Council)

Потребительское поведение

Ожидается, что изменения в поведении потребителей и моделях потребления к 2030 году приведут к увеличению спроса на воду и энергию примерно на 40 и 50 % соответственно.

Источник: Европейская комиссия: рост потребительского спроса (The European Commission: growing Consumerism)

Водопользование

Бытовое водопотребление составляет всего 10% от общемирового потребления воды; 70% используется в сельском хозяйстве, остальные 20% — в промышленности.

Источник: Всемирный водный совет (World Water Council)

С помощью интеллектуальных решений мы можем изменить ситуацию к лучшему

В устранении некоторых самых крупных общемировых проблем, связанных с водными ресурсами, важную роль играют интеллектуальные технические решения. Подобные решения уже доступны и помогают очищать сточные воды, сводить к минимуму уровень загрязнения воды, а также повторно использовать промышленные стоки для снижения общего потребления воды. Данные решения могут превращать отходы в ресурсы.

Повторное использование воды превращает сточные воды в ресурс на заводе поверхностной обработки

Раньше компания Grundfos отправляла отработанную техническую воду после процесса катодного электроосаждения (КЭО) на заводскую установку предварительной очистки. Здесь она проходила стандартную фильтрацию и предварительную очистку, после чего поступала на городской канализационно-очистной объект. Так продолжалось до тех пор, пока сотрудники компании Grundfos не создали комплексную систему очистки и рециркуляции промывочной воды, используемой в КЭО. Это означает, что больше нет никаких отходов — только ресурсы.

Хотите узнать больше?

Для того чтобы изменить ситуацию к лучшему, мы должны действовать сейчас. Ниже приведены ссылки на дополнительную информацию, в том числе на обзор современных решений от нашей компании.