안내서
그런포스 GO Balance를 통한 완벽한 순환수 균형
그런포스 GO Balance 앱을 사용하면 집안의 모든 방에서 원하는 실내 온도를 설정하여 집안의 편안함을 더 높일 수 있습니다.
그런포스 펌프의 순환수 도구에 대해 알아보기
그런포스 GO Balance는 설치자가 그런포스 펌프와 함께 설치된 난방 시스템의 순환 수 평형 밸런싱을 수행할 때 일상적인 작업을 위해 쉽고 신뢰성 있는 밸런싱 도구를 제공합니다. 이를 통해 난방 시스템에 온수를 최적으로 분배하고 집안의 모든 방에서 원하는 실내 온도로 가정의 안락함을 높일 수 있습니다.
설치 프로그램의 경우, 앱을 스마트 폰이나 태블릿에 다운로드하면 완전히 현장에서 완료한 프로세스의 이점을 얻을 수 있습니다.
- 라디에이터의 원격 균형
손에 응용 프로그램을 사용하면 라디에이터, 바닥 난방 또는 결합 시스템에 대한 단계별 밸런싱 프로세스를 안내합니다. 이 도구는 기존 도구에 비해 빠르고 사용이 간편하여 시간이 절약됩니다.
- 현장에서 보고서 작성
모든 데이터와 계산은 손 안에 있습니다. 시스템이 밸런싱되면, 앱에서 직접 저장하고 이메일로 전송할 수 있는 보고서가 자동으로 생성됩니다.
- 이전 밸런싱 결과 열람
이전 결과를 확인해야 하는 경우, 앱을 통해 이전의 모든 밸런싱 결과를 쉽게 액세스 할 수 있습니다.
주택 소유자를 위한 혜택
주택 소유자는 주택과 난방 시스템에 따라 모든 방에서 원하는 열로 비용을 절감하고, 집안의 편안함을 향상시킬 수 있습니다.