기사

간편하게 작동하며, 완벽하게 최적화된 시스템을 제공하는 그런포스 지능형 역삼투압 패키지 키트

그런포스는 지능형 역삼투압 패키지 키트를 통해 역삼투압 시스템의 신뢰성과 효율성이 크게 향상시켰습니다. 이 키트를 통해 최종 사용자는 신뢰성을 높이고 쉽게 작동할 수 있는 완벽하게 최적화된 시스템을 얻을 수 있습니다.

그런포스 지능형 역삼투압(iRO) 패키지 키트는 다음과 같은 이점을 제공합니다. 

  • 처리된 용수 kW 및 m3 사이에서 최대의 효율성 그리고 최상의 관계
  • 효율성을 떨어뜨리지 않으면서 최소한의 부품 수로 시스템 신뢰성 극대화
  • 사용자 친화적인 시스템 모니터링 인터페이스
  • 감시 및 성능 모니터링이 가능한 원격 모니터링

고효율 가변 속도 제어 펌프를 사용하고, 수질 변화 및 멤브레인 상태에 대해 자체적으로 적응하고, 감독이나 외부 센서 및 인력이 덜 필요합니다. 이 모든 것이 운영 비용을 크게 절감하는 데 도움이 됩니다.

iRO 키트는 일반적으로 시스템 빌더에 의해 구현됩니다. 네덜란드 Geonwater BV의 사장 겸 CEO인 Marijn Kools가 그런포스 패키지 키드에 대해 어떻게 평가하는지 들어보겠습니다. Geonwater는 여러 공정에서 사용할 수 있는 완전한 사전 설계 수처리 시스템을 설계하고 제조합니다. Geonwater는 한 스키드에 완전한 역삼투압 시스템을 구축하기 위해 그런포스로부터 구입한 부품을 기반으로 소규모 적용 분야 등에서 사용할 수 있는 iRO 시스템을 공급합니다.

소형 iRO 시스템을 사용하면 가장 적은 수의 부품으로 모든 디지털 신호를 사용하면서도 사용성에 큰 영향을 미칠 수 있기 때문에 커다란 장점이 됩니다. 실제로 일반적인 RO 시스템에는 부품 수가 많기 때문에 고객이 최적의 성능을 얻기 위해 지속적으로 감독해야 합니다. 이 모든 것을 디지털 방식으로 수행하고 고객이 시스템을 최적화할 수 있도록 도울 수 있으면 장점이 됩니다. 작은 시스템만 보유하고 있더라도 말이죠.
Marijn Kools, 네덜란드 Geonwater BV의 사장 겸 CEO

"저는 고객을 위해 최대한의 가치를 더하면서도 예산에 맞는 시스템을 제공하고자 합니다"라고 Marijn Kools는 말합니다.

 

Marijn Kools에 따르면 대부분의 고객들은 시스템의 효율성에 과도하게 신경 쓰지 않는다고 합니다. 일단 시스템이 가동되고 나면 필요할 때 RO 용수 또는 침투수를 안정적으로 공급하는 것이 가장 중요하기 때문에 이들은 효율성을 점검할 수단이나 시간이 거의 없습니다. 오히려 고객들은 시스템을 모니터링하고 최적화하는 인텔리전스를 추가하는 데 점점 더 많은 관심을 보이고 있습니다. 이것은 효율성뿐만 아니라 신뢰성도 극대화할 수 있기 때문입니다.

"디지털 시스템을 사용할 때는 인터넷에 연결하기만 하면 시스템에 로그온하여 정기적으로 성능을 점검하고 원거리 또는 온라인에서 피드백을 받을 수 있습니다. 이러한 점이 우리에게 유리합니다. 시중에 성능이 떨어지는 시스템들이 많기 때문입니다. 많은 고객들은 아주 작은 시스템도 귀중한 리소스 사용에 실제로 영향을 미칠 수 있다는 사실을 잘 모르고 있습니다. RO 시스템이 구석에서 작동만 하고 있다면 괜찮다고 생각합니다."

"우리는 물 사용량을 줄일 수 있습니다. 우리는 에너지 영향을 줄일 수 있고 더 큰 시스템에서도 이를 제공할 수 있습니다. 이제 우리는 더 적은 양과 부피의 침투수가 필요한 지능형 RO 시스템을 통해 가성비도 높일 수 있습니다"라고 Marijn Kools는 결론을 내립니다.

그런포스의 iRO 패키지 부품은 효율성을 떨어뜨리지 않으면서도 시스템의 신뢰성을 극대화합니다. 부품 수가 최소한으로 줄어들었고, 일반적으로 CRIE 지능형 압력 펌프와 그런포스 직접 센서로 구성됩니다. 파트너나 고객은 이 키트를 통해 진정한 가치를 제공하고 최종 사용자가 직면한 많은 문제를 해결하는 지능형 역삼투압 시스템을 구축할 수 있습니다.