전문가와 만나보기
산업용수 재사용 전문가
그런포스는 생물학적, 화학적, 물리적 처리를 포함하여 수처리의 모든 주요 단계에 대한 솔루션을 제공할 수 있습니다. 이를 통해 물 재사용 시스템을 신뢰가 높고 비용효율적인 최첨단 시스템으로 바꿀 수 있으며, 동시에 물 재사용 수요의 증가에 대비하기 때문에 미래를 준비할 수 있습니다.
물 소비를 줄이고 비용을 절약하십시오
전세계의 많은 지역들이 물 부족 문제에 직면하고 있으며, 산업 공정이 이 문제에 기여하고 있습니다. 많은 산업이 물을 많이 사용하기 때문에 2050년에는 제조에 사용되는 물에 대한 수요가 400% 증가할 것으로 예상됩니다 [OECD]. 물은 솔벤트, 냉각액, 세척액 및 세정액 및 기타 여러 적용 분야에서 직간접적으로 중요한 역할을 합니다.
물 부족 문제와 깨끗한 물 및 폐수 배출 비용의 증가에 부응하여, 산업 시설은 전세계의 물 재사용을 향해 움직이고 있습니다. 물 재사용은 전체 플랜트 또는 특정 공정의 폐수가 수질을 시설의 물 순환으로 피드백할 수있는 품질로 처리하는 경우입니다.
물 재사용이 필요한 이유
물을 재사용하면 담수의 유입이 줄어 산업 설비가 부족한 시간에 물을 절약할 수 있습니다.
또한 물 재사용은 산업 시설이 비용을 절감하는데 도움이 됩니다. 물 관세가 증가하는 상황에서 담수 사용을 줄여 비용까지 절감 할 수 있습니다. 또한 폐수를 지자체 처리 공장으로 배출하기로 선택한 시설은 현지 지자체 비용의 증가하는 비용을 책임져야야합니다.
규정 준수도 산업 시설에 있어 어려운 과제입니다. 분산된 폐수 처리가 불충분하여 환경 오염을 초래할 경우 강력한 민사상 처벌을 받을 수 있습니다. 문서화와 보고에 대한 요구가 매우 복잡할 수 있기 때문에 수동으로 운영되는 수처리 시스템의 경우 사람이 실수할 위험이 있습니다. 이러한 규정 준수의 복잡성으로 인해 회사에 대한 개인 부채 또는 부정적인 회사 이미지의 위험이 따릅니다.
물을 재사용 할 수 있는 지능적인 방법
냉각탑은 물을 재사용하기에 좋은 예시입니다. 많은 산업 시설에는 물을 매우 많이 사용하는 냉각탑이 있습니다. 하지만 이 시설들은 핵심 산업 공정용 물과 동일한 수질과 처리를 요구하지 않습니다. 이는 투자 비용을 절감하고 투자 회수 기간을 단축할 수 있음을 의미합니다. 냉각탑 보충수에서 물 재사용은 물 절약에서 중요한 역할을 합니다.
수처리용 지능형 솔루션은 회사가 자체 시설에서 폐수를 재사용 할 수 있도록 지원합니다.
그런포스 iSOLUTIONS는 일련의 스마트 구성품을 연결하여 용수 재사용 공정을 최적화합니다. 이 솔루션은 디지털 도징 펌프, 모니터링, 측정 및 제어 장치와 지능형 가변 주파수 펌프를 결합하여 시간, 인건비 및 비용을 절감합니다. 지능형 솔루션을 통해 산업 설비는 물 소비량을 줄이고, 폐수 처리 비용을 절감하고, 필요한 경우 법률 준수를 확실하고 수월하게 할 수 있습니다.
자세한 내용을 확인하시려면 백서를 다운로드하십시오.
산업 용수 재사용의 주요 단계에 대해 자세히 알아보고 그런포스 iSOLUTIONS를 통해 물, 에너지 및 비용을 절약하고 최적화할 수 있는지 확인해보십시오.
몇 번의 클릭으로 전문가가 되십시오.
온라인 교육 플랫폼 ECADEMY를 사용하여 기술, 노하우 및 비즈니스를 터득하고 일상에 낭비되는 시간을 절약하십시오.
아래 과정을 클릭하여 지금 교육을 시작하십시오.
기타 관련 기사 및 정보
그런포스의 연구와 통찰력을 갖춘 관련 기사를 찾아보십시오.
관련 적용 분야
이 주제와 관련된 그런포스의 응용 분야 찾기
관련 제품
해당 주제와 관련된 그런포스 제품 찾기