전문가와 만나보기
산업용 수처리 전문가
화학적 도징은 수처리 또는 다음 단계를 위해 원수를 준비하는 공정에서 중요합니다. 화학 물질을 도징할 때, 수질 및 규정 준수, 그리고 작업자의 안전이 중요합니다.
그런포스의 수처리 전문가가 그런포스 iSOLUTIONS가 어떻게 복잡성을 최소화하고 안전을 최대화하면서 시간과 비용을 절약할 수 있는지 설명하는 영상을 시청하십시오.
스마트한 산업용수 수처리는 레지오넬라균의 위험을 줄일 수 있습니다.
레지오넬라균으로 인해 발생하는 재향군인병이 세계적인 문제로 조명되면서, 제조사들은 수처리 시스템에서 생물학적 오염의 위험을 줄이는기 위해 신경써야 합니다. 그런포스는 레지오넬라균의 성장을 억제하고 깨끗한 물의 비용을 절감하는 지능형 솔루션을 지원합니다.
2018년, 유럽연합(EU)에서 2017년 대비 16% 증가한 11,000 명 이상이 재향군인병에 감염된 것으로 보고되었습니다. 지난 10년간 이 질병의 발병률은 기하급수적으로 증가했습니다. 레지오넬라균이 따뜻한 환경에서 가장 빠르게 자라기 때문에 기후 변화를 포함하여 여러 가지 이유가 있습니다. 그러나 레지오넬라균이 증가하는 주 원인 중 하나는 온수 및 냉각탑 급수 시스템에서의 예방과 모니터링이 부족하기 때문입니다.
지능형 수처리 및 파이프 파열 제어
냉각탑 수처리는 많은 산업 공정에서 중요한 부분입니다. 물이 화학적 및 생물학적 매개변수와 관련하여 요구 사항을 충족시키지 못한다면, 비용이 많이 들고 비효율적 일 수 있습니다. 생물학적 오염을 방지하고 적절한 수질을 유지하면 냉각수의 운영 효율성이 최적화됩니다.
냉각탑 효율성을 위한 수위 조절은 정밀한 화학 물질 도징을 요구합니다. 수동 도징과 당국에 규제 준수를 보고하는 것은 어려울뿐만 아니라 시간이 많이 소모되며, 잘못 취급될 경우 치명적인 결과를 초래할 수 있습니다. 그런포스 iSOLUTIONS는 기업이 냉각탑 수처리 솔루션을 최적화하는데 도움을 주며, 오염, 부식 및 스케일링을 방지하는 신뢰높은 화학 물질 관리를 보장합니다. 이를 통해 화학 물질, 물, 에너지 소비를 줄이고, 당국이 요구하는 경우 규정 준수 보고서를 쉽게 제출할 수 있습니다.
냉각탑에서의 세균 성장
냉각탑은 물의 증발로 인해 원하지 않는 열이 대기 중으로 방출합니다. 물은 스프레이 노즐을 통해 냉각탑 안에 분사되고, 미세한 물방울이 공기 중에 형성됩니다. 냉각탑 내부에 떨어지면서 일부 미세 물방울은 증발되지만, 드리프트(drift)로 알려진 일부 물방울은 팬으로 형성되는 공기 흐름에 의해 타워 밖으로 이동합니다. 레지오넬라균은 물 속에서 증식할 수 있고, 표류와 함께 쉽게 전파됩니다.
수처리 및 펌프 파열 문제
냉각탑 시스템에서 레지오넬라균과 다른 박테리아가 번식하여 남아있을 수도 있기 때문에, 수처리는 중요합니다. 그러나, 수처리는 매우 정확한 화학 물질의 도징을 요구하기 때문에 화학 물질 소비와 비용이 문제가 됩니다. 이로써 적절한 수질을 유지하고 간섭을 피해 전체적인 효율을 올릴 수 있습니다. 그러나 수작업으로 화학 물질을 준비하고 도징하는 것은 인적 오류, 안전 위험, 화학 물질 과다 투여로 인한 높은 비용 등 다수의 단점이 있습니다.
냉각탑 시스템의 염분은 스케일링 형태로 고형물을 오염시키고 축적시켜 부식, 막힘, 냉각탑의 전반적인 효율 저하를 초래할 수 있습니다. 염분 농도가 특정 수준에 도달하면 고형물을 방출해야하며(블로우 다운), 물의 균형을 유지하기 위해 새 물을 추가해야합니다. 고형물의 불충분한 블로우 다운은 과다한 물 사용으로 이어지고, 적은 블로우 다운은 냉각 탑 장비를 손상시킬 수 있기 때문에 비용이 발생할 수 있습니다.
마지막으로, 규정을 준수하지 않을 위험이 있습니다. 화학 물질을 사용하는 회사는 광범위한 환경 규정의 적용을 받습니다. 추적 및 보고가 복잡하고 인적 오류의 위험이 존재하기 때문에 이와 같은 규정들을 준수하기가 쉽지 않습니다.
그런포스는 안전한 수처리를 지원합니다
그런포스는 지능형 소독 솔루션을 통해 안전하고 효율적인 방법으로 박테리아 성장을 방지하도록 도울 수 있습니다. 이 솔루션은 지능형 디지털 도징 펌프, 스마트 디지털 DDA, 측정 및 제어 장치, DID 및 구성 요소를 연결하는 클라우드 기반 원격 모니터링 시스템을 포함한 여러 구성 요소를 결합합니다. 이 지능형 수처리 솔루션을 사용함으로써, 산업계는 생물학적 오염의 위험을 줄이고, 레지오넬라와 잘못된 화학 물질 처리로 인한 건강 위험을 줄이고, 최적화된 공정을 통해 정수 비용을 줄일 수 있습니다.
전도성을 측정함으로써 그런포스의 측정 및 제어 장치는 냉각수가 임계 용존 고형물 함량에 도달할 때 맞춰 반응 할 수 있습니다. 따라서 수동 운전 없이도 수질을 최적의 매개 변수 내에서 유지하고 물의 균형을 최적의 수준으로 유지할 수 있습니다. 또한 이 장치는 도우징 펌프에 필요한 양의 화학 물질을 알려주고, 과량의 도징을 피하면서 박테리아의 성장을 억제합니다. 이와 동시에 지능형 알고리즘이 통합된 그런포스 SMART 디지털 DDA 도징 펌프는 시스템의 불일치를 방지하고 문제 발생시 경보를 작동시킵니다.
화학 물질 관리 앱은 모든 운전 매개 변수를 한 곳에 통합합니다. 이 솔루션은 올바른 화학 물질만 사용하도록 하여 사용자 안전을 보장합니다. 모든 관련 데이터를 온라인으로 측정하여 클라우드에 저장하고 요청시 준수 보고서까지 작성합니다. 또한 경고, 정지 및 화학적 상태를 표시하여 가동 시간을 개선합니다. 완전히 연결된 솔루션으로, 측정 및 제어 장치, 디지털 도징 펌프, 원격 관리 시스템 및 화학 물질 관리 앱이 함께 작동하여 더욱 안전하고 비용 효율적인 수처리 및 블로우 다운 제어를 제공합니다.
안전하고 효과적인 수처리의 예
유럽의 한 금속 회사가 작업 운전 문제를 겪고있었는데, 이는 냉각 타워에서 발생하는 문제였습니다. 이 회사는 화학 물질을 부정확하게 도징하여 오염으로 이어질 수 있는 수동 도징을 하고 있었습니다. 그런포스는 더욱 부드러운 운전, 향상된 박테리아 제어,개선된 작업이행 보고서 및 수자원 절약이 가능한 지능형 솔루션을 제안했습니다.
사례를 다운로드하여 자세히 알아보십시오.
냉각탑의 오염 위험 감소
산업용 냉각탑에 사용되는 물에는 특별한 필요와 요구 사항이 있습니다.
물이 특정 화학적 및 생물학적 매개 변수를 충족시키지 못할 경우, 냉각 작업에 비용이 많이 들고 비효율적일 수 있습니다. 또한 생물학적 오염을 일으켜 레지오넬라균을 포함한 기타 건강 위험을 초래할 수 있습니다.
백서를 다운로드하여 냉각탑에 사용되는 물을 처리하는 신뢰높은 방법을 알아보십시오.이 방법은 블로우 다운 최적화와 함께 수중 안전과 효율성을 개선할 수 있는 기회를 제공합니다.
몇 번의 클릭으로 전문가가 되십시오.
온라인 교육 플랫폼 ECADEMY를 사용하여 기술, 노하우 및 비즈니스를 터득하고 일상에 낭비되는 시간을 절약하십시오.
아래 과정을 클릭하여 지금 교육을 시작하십시오.
기타 관련 기사 및 정보
그런포스의 연구와 통찰력을 갖춘 관련 기사를 찾아보십시오.
관련 적용 분야
이 주제와 관련된 그런포스의 응용 분야 찾기
관련 제품
해당 주제와 관련된 그런포스 제품 찾기