기사
고성능 건물
효율적인 펌프 솔루션 사용을 통해 전 세계 에너지 소비를 크게 줄일 수 있습니다. 이 변화는 기후 변화와 전 세계 환경에만 긍정적인 영향을 미치는 것은 아닙니다. 건물의 기능과 안락한 실내를 더욱 향상시켜주며, 안정적인 물 사용량을 증가시킵니다.
상업용 건물을 최적화해야 하는 이유와 최적화하는 방법에 대한 기사를 읽어보십시오.
상업용 건물을 최적화해야 하는 이유
HVAC 시스템은 건물 총 에너지 사용량의 40%를 차지합니다. 에너지 효율적인 시스템은 비용과 에너지 소비를 낮게 유지하는 데 매우 중요합니다. 그런포스 iSOLUTIONS는 실사용자의 편의를 희생하지 않으면서 시스템 복잡성과 운영 비용을 줄이기 위해 다양한 지능형 제품을 제공합니다. 동영상을 통해 HVAC 시스템에 사용되는 그런포스 iSOLUTIONS에 대해 자세히 알아보십시오.
기존 문제점
오늘날의 상업용 건물은 수명이 다할 때까지 원활한 성능을 유지해야 합니다. 하지만 건물의 HVAC 시스템은 많은 독립형 구성 요소로 이루어져 있기 때문에 매우 복잡할 수 있습니다. 이러한 구성 요소들이 일반적으로 통합 시스템으로서 함께 작동해야 하므로, 고장의 위험이 매우 높습니다.
세부 계통도와 사양을 작성할 때 설계자는 종종 상당한 시간 제약을 받으며 작업하기 때문에 설계 오류의 위험이 증가합니다. 또한 사용되는 펌프가 오버사이즈이고 최대 부하로 작동하는 경우가 많기 때문에 수요에 비해 과다하게 작동됩니다. 이는 많은 시스템이 잘못된 입찰 정보로 인해 비효율적으로 설계됨으로써 높은 CAPEX 및 OPEX를 들여서 성능은 낮고 소비량은 높은 HVAC 시스템을 얻는 결과로 이어집니다.
구성 요소 및 솔루션을 시운전하고 BMS 시스템에 통합하는 것은 HVAC 시스템을 인도하여 작동하기 전에 수행하는 최종 활동입니다. 그럼에도 불구하고 이 활동에서 실수가 발생하고, 표준 관행이 무시되고, 절차가 이행되지 않기도 합니다. 그 이유는 직원들이 적절한 교육을 받지 못했거나 업무에 충분한 시간이 주어지지 않기 때문일 수 있습니다. 또는 구성 요소나 솔루션의 설명서가 적절한 지침을 제공하지 않기 때문일 수도 있습니다.
뿐만 아니라 많은 이들은 HVAC 시스템을 설치할 때 OPEX보다 CAPEX를 우선시합니다. 그러면 펌프가 제어되지 않거나 비효율적인 제어 모드에서 작동될 수 있기 때문에 시간이 지나면서 비용이 증가하는 결과를 초래할 수 있습니다. 이로 인해 델타 T 문제가 발생할 수 있으며 건물의 실제 에너지 사용량이 설계 시 계산했던 것보다 커지게 됩니다. 궁극적으로, 제대로 작동하지 않는 노후화된 시스템은 열악한 실내 기후와 실사용자 만족도 저하로 이어지게 됩니다.
최적화하는 방법
오늘날, 전 세계 전기의 10%가 펌프에 의해 소비됩니다. 모두가 고효율 펌프 시스템으로 전환할 경우 세계는 이 사용량의 4%를 절약할 수 있습니다. 그렇기 때문에 HVAC 시스템을 최적화하는 것이 세계 기후 변화에 대처하고 더 높은 성능의 건물을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다.
건물의 자산 가치와 실사용자 편의를 향상시키는 동시에 시스템 복잡성과 운영 비용을 줄이는 것도 중요합니다. 시스템 구성 요소는 하나로 통합됨으로써 설치 및 시운전이 용이하고 건물 수명 내내 안정적으로 작동하는 효율적인 솔루션 에코시스템을 만들어야 합니다. 또한 에너지 효율성 요구사항이 증가함에 따라, HVAC 시스템은 CO2 친화적이고 고성능을 제공하여 에너지와 유지보수를 최소화해야 합니다.
솔루션
그런포스 iSOLUTIONS는 개별 구성 요소를 뛰어넘어 모든 HVAC 시스템에서 성능을 최적화하기 위해 함께 작동하는 펌프, 드라이브, 센서 및 소프트웨어의 지능형 시스템을 구축합니다. 그런포스 iSOLUTIONS는 설치 및 시운전을 용이하게 하고, 건물 성능을 트래킹하고, 시스템을 모니터링하고 제어하는 여러 가지 지능적이고 에너지 효율적인 솔루션으로 구성되어 있습니다.
예를 들어 모든 개별 구성 요소를 하나의 혼합 루프로 대체하는 통합 솔루션인 MIXIT 및 모듈 솔루션을 통해 복잡한 시스템 설계 문제와 비효율적인 설치 및 시운전을 대폭 줄일 수 있습니다. Grundfos MIXIT 또한 그런포스에서 사전 제조하는 모듈 시스템은 배선, 테스트, 시운전이 이미 완료된 공장 제작 시스템이기 때문에 현장에서 간단하고 빠르게 설치 및 시운전할 수 있습니다.
또한 Grundfos Distributed Pumping 냉수 시스템을 제어하는 방법에서도 패러다임이 바뀌고 있습니다. 따라서 제어 밸브와 밸런싱 밸브를 완전히 제거하고, 냉수 온도를 기반으로 시스템 수요에 적응하는 더 작고 지능적인 펌프로 대체할 수 있습니다. 그 결과 다운사이즈 1차 펌프에서 CAPEX가 절감되고 시스템 밸런스도 개선되었습니다. 결과적으로 실내 편의를 개선하고 상당한 에너지 절약을 달성할 수 있습니다.
마지막으로,Grundfos BuildingConnect 모든 적용 분야에 대해 간단하고 사용자 친화적인 개요를 제공하며 데스크톱이나 태블릿에서 바로 모든 설치를 모니터링할 수 있습니다. BuildingConnect는 계속 개선되고 있으며, 지속적인 소프트웨어 업데이트 덕분에 항상 최신 상태의 미래형 솔루션을 이용할 수 있습니다.
팟캐스트: 고성능 빌딩
Bent Jensen이 전하는 도시화 및 인구 증가에 따른 고성능 상업용 빌딩의 어려움을 극복하고 최적화하는 방법에 대해서 들어보세요.
선호하는 플랫폼을 통해 그런포스 상업용 건물 서비스에 대해 더 많은 팟캐스트를 들을 수 있습니다.
상업용 건물을 관리하고 계십니까?
맞춤형 서비스 계약으로 걱정을 날려버리세요
그런포스 맞춤형 서비스 계약으로 어떻게 귀사의 OPEX를 절감하고 가동 시간을 최대화하여 마음의 평화를 가져다주는지 확인해 보십시오. 몇 분 시간을 내시어 귀사에 서비스 계약이 필요한지 평가해 보십시오.
출처
출처1: Global CO2 emissions from power generation is 12.5 GT (2010), World Energy Outlook 2012, International Energy Agency (IEA) https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020
출처2: Global cooling report; International Energy Agency, June 2020 https://www.iea.org/reports/cooling
출처3: Guide to Best Practice Maintenance and Operation of HVAC Systems for Energy Efficiency (January 2012), Council of Australian Governments (COAG), Pages 36-37 https://www.airah.org.au/Content_Files/UsefulDocuments/DCCEE_HVAC_HESS_GuideToBestPractice2012.PDF
기타 관련 기사 및 정보
그런포스의 연구와 통찰력을 갖춘 관련 기사를 찾아보십시오.