사실은 다음과 같습니다. 우리는 녹색 에너지 전환을 시급히 가속화해야 합니다. 하지만 어떻게 해야 할까요? 그런포스는 All-E 접근 방식을 통해 산업에서 에너지 사용을 줄이는 데 도움이 될 수 있는 지능적이고 연결되어 있으며 에너지 효율적인 E-펌프 솔루션을 제공하고 있습니다.
지능형 E-펌프 솔루션을 통해 산업 지원
펌프는 산업용 전기 모터가 소비하는 전체 전기 중에서 25%를 차지합니다. 이것이 엄연한 에너지
사실입니다. 그렇다면 이러한 사실을 바꾸고 새로운 이야기를 써내려 가려면 어떻게 해야 할까요? 모든 것은 에너지 사용을 줄이는 것에서부터 시작되며, 그것이 바로 E-펌프가 필요한 이유입니다.
그런포스는 에너지 비용을 즉각적으로 절감하고, 고성능 및 에너지 효율을 가져오고, 배출량을 줄이는 데 도움이 되는 완전한 지능형 고품질 E-펌프 솔루션 및 시스템 제품군을 제공합니다. 그런포스의 E-펌프에는 필요할 때만 펌프가 작동하도록 하고 전체 시스템을 실시간으로 최적화하는 데 도움을 주는 주파수
인버터가 장착되어 있습니다.
E-펌프는 에너지 소비와 비용을 줄이고 보다 안정적인 플랜트 운영을 가능하게 하는 동시에 전 세계
산업을 탈탄소화하고 배출량 저감 목표를 달성할 수 있게 도와줄 수 있는 힘을 가지고 있습니다. 그리고 세상을 바꾸고 녹색 에너지 전환을 달성하는 데 도움이 될 수 있는 솔루션이 이미 있습니다. 이제
업그레이드와 구현을 시작할 때입니다. 이야기를 바꿔야 할 때입니다.
엄연한 에너지 사실. 지능적인 해법.
엄연한 에너지 사실에 지능적인 해법으로 대응할 때 긍정적인 변화가 일어납니다.
그리고 해법은 지능적이고 연결되어 있으며 에너지 효율적인 E-펌프 솔루션입니다.
사실을 알아야 합니다. 이야기를 바꿔야 합니다.
지능적이고 연결된 효율성
산업 분야는 너무 많은 에너지를 소비합니다. 하지만 그 이유를 파악한다면 상황을 바꿀 수
있습니다. 예를 들어, 대부분의 산업용 시스템은 항상 최고 속도로 작동합니다. 표준 솔루션 대신 지능적이고 연결되어 있으며 에너지 효율적인 E-펌프 솔루션을 사용하면 에너지 소비를 최대
37%까지 줄일 수 있습니다.
즉, 운영을 위해 펌프가 필요한 모든 곳에서 에너지와 비용을 절감할 수 있습니다. 에너지 효율적인 펌프, 모터 및 드라이브를 결합하면 에너지를 절약하고, 탄소 배출량을 줄이고, 전체 시스템을
개선하는 데 도움이 되는 지능적이고 연결된 솔루션을 얻을 수 있습니다.
미래 지향적인 성능
제 아무리 효율적이고 지능적인 솔루션이라 하더라도, 신뢰할 수 있으며 오래가도록 제작된 경우에만
지속 가능합니다. 고품질을 확보한다는 것은 교체의 필요성이 줄어들고 귀중한 재료를 더 오래 사용할 수 있다는 것을 의미합니다. 이는 순환 경제에 기여하여 궁극적으로 그런포스의 고객들과 전 세계가 지속
가능성 의제를 진행해 나가는 데 도움이 됩니다.
E-펌프와 같은 지능적이고 연결된 솔루션은 전체 시스템과 통신할 수 있으므로, 성능을 최적화하고
마모를 줄이는 데 도움이 됩니다. 그런포스 E-펌프 솔루션은 즉각적인 에너지 소비 절감 외에도 서비스 및 유지보수 비용을 크게 절감하여 시스템을 최대한 활용할 수 있게 해줍니다.
그런포스는 승인된 탄소 중립 과학 기반 목표를 가진 세계 최초의 워터 솔루션
회사로서, 산업 분야의 탈탄소화를 돕기로 결심했습니다.
그런포스는 2050년까지 넷제로에 도달하기 위해 최선을 다하고 있으며, 지능적이고 에너지 효율적인 E-펌프 솔루션을 통해 고객이 배출량을 줄이고 지속 가능성 목표를 달성할 수 있게 돕기 위해 노력하고 있습니다.
에너지 절약에 도움이 될 수 있는 도구
그런포스의 고급 도구를 사용하면 에너지 절감 기회를 파악하고, 시스템 효율을 높이고, 탄소 발자국을
줄일 수 있습니다.
지능형 E-펌프 솔루션이 어떻게 상당한 에너지 절약, 향상된 신뢰성, 개선된 시스템 성능을 제공하는 동시에 탄소 배출을 줄일 수 있는지 백서를 읽고 알아보세요.
지능형 E-펌프 솔루션 더 알아보기
에너지 사용과 탄소 배출을 줄이는 데 도움이 될 수 있는 그런포스의 지능형 펌프 솔루션들을 아래에서 찾아볼 수 있습니다.