6 질문 중급
Ecademy 테스트
8 - 상업용 건물의 부스터 펌프 시스템
테스트 포함 내용 6 원하시는 때에 테스트에 도전하실 수 있습니다..
학습과정을 수료하고 테스트를 통과할 수 있도록 정답을 맞춰주시기 바랍니다..
질문 2 의 6 중급
가변 속도 부스터 펌프의 이점이 무엇입니까?
질문 3 의 6 중급
구역 분할 시스템은 압력 방출 밸브가 필요합니까?
질문 4 의 6 중급
IE4 모터의 장점은 무엇입니까?
질문 6 의 6 중급
압력 방출 밸브의 용도는 무엇입니까?
테스트 결과
축하드립니다! 테스트를 통과하셨으며 학습과정을 성공적으로 수료하셨습니다. 8 - 상업용 건물의 부스터 펌프 시스템
Achieved badges:
이번 교육 코스에 대한 평점은?
이번 교육 코스에 대한 평점을 남겨주시기 바랍니다. 평점을 남기기 위해 테스트를 하시기 전에 로그인이 되어 있어야 함으로 사전에 확인 해주시기 바랍니다.
죄송합니다. 안타깝게도 통과하지 못하셨습니다. 8 - 상업용 건물의 부스터 펌프 시스템 테스트 보기
이번 교육 코스에 대한 평점은?
이번 교육 코스에 대한 평점을 남겨주시기 바랍니다. 평점을 남기기 위해 테스트를 하시기 전에 로그인이 되어 있어야 함으로 사전에 확인 해주시기 바랍니다.
Q: 구역 분할 부스터 펌프는 건물 어디에 설치합니까?
A: 건물의 지하실
Q: 구역 분할 부스터 펌프는 건물 어디에 설치합니까?
A: 중요한 위치의 수도꼭지 옆
Q: 구역 분할 부스터 펌프는 건물 어디에 설치합니까?
A: 건물 바로 앞의 수원
Q: 가변 속도 부스터 펌프의 이점이 무엇입니까?
A: 물 소비량에 따라 펌프가 자동으로 제어되므로 에너지 소비량을 최소화할 수 있습니다
Q: 가변 속도 부스터 펌프의 이점이 무엇입니까?
A: 가변 속도 펌프는 소음이 덜합니다
Q: 가변 속도 부스터 펌프의 이점이 무엇입니까?
A: 배관에 침전물이 생길 경우에 압력을 쉽게 높일 수 있습니다
Q: 구역 분할 시스템은 압력 방출 밸브가 필요합니까?
A: 아니요
Q: 구역 분할 시스템은 압력 방출 밸브가 필요합니까?
A: 예, 상수도관의 압력이 10 bar를 초과할 경우 필요합니다
Q: 구역 분할 시스템은 압력 방출 밸브가 필요합니까?
A: 예, 펌프 고장 시 안전 밸브의 역할을 합니다
Q: IE4 모터의 장점은 무엇입니까?
A: 주파수 드라이브(frequency drive)와 함께 장착되므로 수요에 따라 모터의 속도를 조절할 수 있어 에너지 소비량과 마모도가 적습니다
Q: IE4 모터의 장점은 무엇입니까?
A: 모터에 자기 베어링이 사용됩니다
Q: IE4 모터의 장점은 무엇입니까?
A: 모터에 델타 P 센서가 내장됩니다
Q: 전체 시스템이 항상 최고 효율로 작동이 가능한 이유는 무엇입니까?
A: 지능형 컨트롤러
Q: 전체 시스템이 항상 최고 효율로 작동이 가능한 이유는 무엇입니까?
A: 적절한 크기의 배관
Q: 전체 시스템이 항상 최고 효율로 작동이 가능한 이유는 무엇입니까?
A: 적절한 펌프의 개수
Q: 압력 방출 밸브의 용도는 무엇입니까?
A: 단일 부스터 시스템을 사용하는 경우 저층부의 압력을 줄여줍니다
Q: 압력 방출 밸브의 용도는 무엇입니까?
A: 건물로 유입되는 상수도관의 압력을 줄여줍니다
Q: 압력 방출 밸브의 용도는 무엇입니까?
A: 20층 이상의 고층건물에서 상충부의 수압을 낮추기 위해 사용됩니다