지하수 이해하기 언제나 그 자리에 머뭅니까?
지하수 자원의 남용은 큰 문제이며, 특히 많은 지하수가 관개용으로 사용되어 다시 증발합니다. 그리고 기후 변화는 지하수의 가용량에도 영향을 미칩니다. Anders Vest Christiansen 교수가 지하수 보호 구역이 직면한 위협에 대해 설명합니다.
지하수는 매우 유용한 자원입니다.
제대로 처리되면 깨끗하고 지속 가능한 물을 제공합니다.
조심하지 않으면 지하수 자원이 고갈되거나 황폐화될 위험이 있습니다.
이는 심각한 결과를 초래할 수 있습니다.
지하수는 토양층으로부터 스며드는 강수에 의해 재충전됩니다.
재충전은 여러 가지 요소에 의해 결정되지만강수량과 강수 기간이 가장 중요한 요소입니다.
즉, 우기에는대수층이 재충전되고 지하수면이 상승합니다.
마찬가지로, 건기에는 지하수면이 낮아집니다.
물 펌핑이 이 균형에 영향을 미치기는 하지만 대부분의 지역에서는물이 풍부하기 때문에 지속적인 지하수 이용이 가능합니다.
계산은 간단합니다.
재충전되는 것보다 더 많은 양의 끌어다 쓰면지하수면이 낮아지고 대수층이 고갈됩니다.
지속적인 고갈이 이어지면 결국 대수층이 말라버립니다.
지하수는 크게 식수와 관개의 두 가지 목적으로 사용됩니다.
많은 국가에서는 관개가 압도적으로 더 큰 요소입니다.
지하수의 대안은 강, 호수, 댐의 지표수입니다.
대신, 지표수는 강수가 토양을 통해 지하로 흘러들어가면서 발생하는 정제 효과가 없습니다.
일부 건조한 지역에서는 지하수 고갈이 수년간 계속되고 있으며이로 인해 지하수면이 현저히 낮아졌습니다.
따라서 더 깊은 곳에서 물을 끌어와야 할 뿐만 아니라모래알 사이에 있는 물이 감당하던 압력 지지가 줄어들기 때문에토지 침하가 발생하게 됩니다.
지하수 고갈에 대한 여러 가지 해결책이 있을 수 있습니다.
가장 간단한 방법은 물을 덜 끌어다 쓰는 것입니다.
더 넓은 지역에 걸쳐 더 많은 우물을 설치함으로써대수층의 부하를 분산시키는 다른 방법들도 있습니다.
손댈 수 있는 또 다른 매개변수는 재충전입니다.
자연적으로는 강수에 의해 재충전이 이루어집니다.
하지만 강수는 1년 내내 규칙적인 것이 아니며건기와 우기로 나누어집니다.
우기에는 지표면에 과다한 빗물이 쏟아지고강을 거쳐 바다로 돌아갑니다.
최근, 우기에 쏟아지는 과도한 빗물을 분지와 웅덩이에보관한 후 나중에 대수층에 침투시켜 재충전하는여러 가지 실험이 진행되었습니다.
이렇게 되면 우기에 저장된 물을 건기에 다시 사용할 수 있습니다.
지하수는 언제나 있습니다.
강수에 의해 끊임없이 재충전됩니다.
재충전되는 것보다 적은 양의 물을 쓸 경우지하수는 식수와 관개에 사용할 수 있는안전하고 지속 가능한 자원입니다.