지하수 이해하기 우리가 지하수를 파괴하고 있습니까?

지하수는 체계적으로 관리한다면 본질적으로 지속 가능한 자원입니다. 지하수의 지속 가능한 사용을 위해서는 지하에 대한 지식과 지하수 자원에 대한 다양한 위험 요소를 알아야 합니다. Anders Vest Christiansen 교수가 현재의 위험한 상황과 이를 해결하기 위해 우리가 할 수 있는 방법에 대해 설명합니다.

지하수는 매우 유용한 자원입니다. 

제대로 처리되면관개수와 식수로 이용 가능한 깨끗하고 지속 가능한 물을 제공합니다.

하지만 지하수를 위협하는 여러 가지 요소가 있습니다.

그 중에서 오염과 기후 변화가 가장 큰 위협입니다.

기후 변화는 다양한 형태로 나타납니다.

하지만 대체적으로, 건조한 지역은 더 건조해지고 습한 지역은 더 습해집니다.

지하수 측면에서 가장 심각한 문제는 강수량 부족입니다.

이것은 세계의 여러 지역에서 이미 일어나고 있는 일입니다.

지난 수십 년 동안 건기는 더 길어지고 더 건조해졌습니다.

여기에 더해 비는 더욱 거세지고 집중적으로 내립니다.

건기가 길어지면 지하수면이 낮아집니다.

식수나 관개수를 위해 지하수를 추가로 끌어다 쓰면자연적인 고갈이 더 가속화될 뿐입니다.

일반적인 가뭄 문제 외에 비가 더욱 거세게 내리는 것도지하수 재충전에 문제가 됩니다.

폭우가 쏟아지면 많은 양의 물이땅속으로 침투하여 새로운 지하수를 만들어낼 틈도 없이지표면에서 곧바로 하천이나 강으로 흘러 들어가기 때문입니다.

덴마크와 같은 다른 지역에서는 기후 변화가 또 다른 영향을 미칩니다.

여기에서 볼 수 있는 것은 연강수량이 점점 늘어나고 있다는 것입니다.

이것의 즉각적인 영향은 지하수면이 상승한다는 것입니다.

덴마크 일부 지역에서는지하수면이 지표면 아래 1미터 정도까지 상승했습니다.

이로 인한 가장 즉각적인 결과는 비가 내릴 때범람하기 쉽다는 것입니다.

그 이유는 땅이 물을 머금고 있을 수 있는완충 능력이 떨어지기 때문입니다.

마지막으로 꼽을 수 있는 기후 변화의 중대한 영향은 염수 침투입니다.

일반 해수면이 상승함에 따라염수가 해안 근처의 대수층에 더 깊이 침투하여담수 자원을 대체하게 됩니다.

이러한 문제를 극복하려면지하수 추출 지점을 좀 더 내륙 쪽으로 옮겨야 합니다.

그렇지만 많은 사람들이 해안 근처에 살고 있으며담수 자원을 필요로 합니다.

기후 변화는 여러 가지 형태로 지하수 자원에 영향을 미치고 있습니다.

어떻게 보더라도 이 과정은 계속 진행 중이며그 결과는 이제 막 드러나기 시작했을 뿐입니다.

기후 변화 다음으로 지하수에 큰 위협이 되는 것은 오염입니다.

오염은 쓰레기 매립지의 누출이나 농장의 살충제 등다양한 형태로 나타납니다.

지하수는 오래된 것이 많기 때문에 오염의 영향이 완전히드러날 때까지 몇십 년이 걸릴 수도 있습니다.

덴마크 지하수는 평균적으로 약 50년 된 것들입니다.

따라서 지하수를 오염시킨 곳이 더 이상 운영되고 있지 않다고 해도나중에 지하수가 오염된 것을 알게 될 수도 있습니다.

기후 변화 또는 오염의 결과를 해결하고 완화하기 위해서는지식이 필요합니다.

어디에 물이 있는지 대수층이 작은지 아니면 큰지밑에 염수가 있는지 물은 어디서 보충되는지근처에 오염원이 있는지 등.

새로운 우물구역을 설계할 때 이러한 문제들을 다룹니다.

우리는 최대한 많은 정보를 수집하기 위해 노력합니다.

우리는 지하층을 매핑합니다.

우리는 재충전 지역에 잠재적 오염원이 있는지를 살펴봅니다.그런 다음에 물의 흐름을 모델링하여 지속 가능한 추출 속도를 정합니다.

학습 개요

학습 과정
학습 과정: 5
통과 시간
통과 시간: 25 분
난이도
난이도: 기본