냉각탑의 수처리

냉각탑 운영에서 보충수와 재순환수의 효과적인 처리가 중요한 이유를 이해하고, 지능형 솔루션이 어떻게 수처리 과정을 최적화하여 성능을 향상시킬 수 있는지 탐구하세요.

앞서 살펴본 바와 같이, 냉각은 모든 산업 생산에 있어 중요한 공정이며 냉각탑이 설치된 산업용 건물은 쉽게 찾아볼 수 있습니다.

냉각 기술 적용 분야에서의 중단 없는 가동은 모든 생산 시설에 매우 중요합니다. 이 모듈에서는 냉각탑 작동에 보충수와 재순환 용수가 적절하게 처리되는 것이 얼마나 중요한지 살펴보고 수처리 공정을 최적화할 수 있는 지능형 솔루션에 대해 알아보겠습니다.

적절하게 처리되지 않은 물은 냉각 시스템에 흔한 문제들 즉, 생물막 성장, 스케일링, 부식, 슬러지 침전물 및 레지오넬라균 관련 건강 위험을 유발할 수 있습니다.

이러한 문제는 냉각 효율에 영향을 미쳐 자산의 열화, 건강 위험, 예상치 못한 가동 중단 상황으로 이어질 수 있습니다.

이러한 과제 중 일부를 좀더 자세히 살펴보겠습니다. 생물학적 오염은 배관과 열교환기, 그리고 냉각 시스템의 다른 부분에 생물막을 유발할 수 있습니다. 이로 인해 냉각탑의 용량이 감소될 뿐 아니라 에너지 소비량도 증가합니다.

두 번째 문제는 염도의 증가입니다. 이는 전도도를 제대로 모니터링하지 않을 때 발생하며, 부식과 스케일링으로 이어집니다.

이로 인해 다시 훨씬 높은 에너지 소비를 야기합니다. 마지막으로, 냉각탑 내부에 사용되는 화학물질을 어떻게 처리합니까?

정확한 양을 투여하지 않으면, 과잉 또는 과소 도징으로 이어져 다른 문제를 유발할 수 있습니다.

이러한 문제는 더 많은 고객이 재활용된 용수를 냉각탑 보충수로 이용할 경우 훨씬 증가합니다. 그런포스는 냉각탑 적용 분야에 보충수와 재활용된 용수 처리를 위한 다양한 스마트 솔루션을 제공합니다.

첫 번째는 측정 및 제어 장비입니다. 온도, pH, 전도도, OPR 등과 같은 다양한 품질 매개변수를 냉각탑 적용 분야에서 정기적으로 모니터링해야 합니다.

이는 또한 처리 결과를 보여주고 수처리 결과까지 제어할 수 있어야 합니다. 물론 측정이 법규에 맞게 적용된 것인지 문서화하는 작업도 필요합니다. 다음으로, 그런포스의 정밀한 도징 펌프를 들 수 있습니다.

공정에서 필요한 화학물질의 정확한 양은 어느 정도입니까? 그런포스의 통합 FCM 기능을 갖춘 도징 펌프는 정확한 화학물질 도징 작업과 냉각탑 적용 분야에서 도징 모니터링까지 가능합니다.

이를 통해 화학물질 도징 공정을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 예를 들면, 소독, 부식 방지 도징, pH 조절 등의 작업이 있습니다.

이 도징 펌프를 그런포스 스마트 디지털 켐페어링 스위트(SDCS)에 연결하면 운영자가 화학물질 도징 공정을 안전하게 모니터링 및 제어할 수 있습니다. 일례로, 잠재적으로 위험한 화학물질의 혼합을 방지할 수 있습니다.

공정에 도징된 물질을 보여줌으로써 현지 규정을 준수한다는 내용이 다시 한번 문서화됩니다. 마지막으로, 지능형 시스템 설정과 솔루션이 있습니다. 다양한 구성 요소들이 서로 연결되어 있기에 상호간에 공정 최적화를 위해 긴밀히 협력합니다.

이 모든 작업은 그런포스 iSOLUTIONS를 통해 처리됩니다. 그런포스 iSOLUTIONS는 새로운 접근 방식이 필요하거나 미래에 전체 시스템을 다른 방식으로 취급해야 할 때 필요한 솔루션입니다.  

학습 개요

학습 과정
학습 과정: 4
통과 시간
통과 시간: 20 분
난이도
난이도: 중급