최적의 냉각탑 에너지 효율을 구현하는 방법

손쉽게 최적의 냉각탑 에너지 효율을 구현하는 방법과 에너지 효율 최적화가 전체 시스템 운영에 미치는 영향을 소개해 드리겠습니다.

일반적으로 냉각탑 시스템을 작동시킬 때 가장 중요한 것이 바로 최대한 에너지를 절약하는 것입니다. 이번 모듈에서는 냉각탑의 에너지 효율을 손쉽게 최적화하는 방법과 이것이 전체 시스템 운영에 미치는 영향에 대해 설명드리도록 하겠습니다. 

기존 냉각탑의 경우, 냉각탑을 설치할 때 펌프를 함께 설치합니다. 그리고 대부분의 경우 펌프가 정속으로 작동하도록 설정되어 있어 별도로 작동을 제어할 방법이 없습니다. 

쉽게 말해, 펌프가 항상 100%로 작동한다는 것인데, 사실 그럴 필요가 없습니다.

그런포스 iSOLUTIONS(아이솔루션)을 사용하면 펌프로 냉각탑을 제어하는 것이 가능하며, 이 기능을 활용하면 에너지 측면에서 전체 시스템 운영을 최적화할 수 있습니다. 이제 그 작동 원리를 살펴보겠습니다.

무엇보다 중요한 것은 그런포스 펌프 솔루션은 호환이 가능하다는 점입니다. 이 펌프에는 필요한 모든 기능이 이미 내장되어 있기 때문에 기존 시스템과 신규 시스템에서 모두 잘 작동합니다. 

냉각탑에서 그런포스 펌프를 사용하는 곳에는 보통 고유량 저양정의 단단 NB/NK 펌프를 선택합니다.

냉각탑은 주로 온도 제어를 위해 사용되기 때문에 설치할 때 최적의 공정 온도가 유지되는지 확인해야 하며, 그렇지 못할 경우 과열이 발생하고 장치가 손상될 위험이 있습니다.

또한 펌프와 냉각탑이 사용하는 에너지를 최적화하기 위해 반드시 고려해야 할 몇 가지 중요한 매개변수가 있는데, 이는 바로 속도 제어 및 펌프의 시작/중지 기능입니다.

펌프와 냉각탑의 팬이 작동하는 속도를 제어하면, 피크 타임에는 최고 속도로 작동하고 그렇지 않은 기간에는 속도를 낮추는 것이 가능하다는 것을 의미합니다. 이 방식은 기존의 정속 펌프에 비해 에너지를 대폭 절약할 수 있습니다.

시작/중지 기능은 펌프의 MGE 모터로 구현할 수 있으며, 내장형 인버터가 갖추어져 있어야 합니다. 즉, 필요에 따라 팬을 시동하고 멈출 수 있어, 에너지 절감뿐 아니라 물을 절감하는 효과도 있습니다. 

또한 작동 모드를 변경하여 에너지를 최적화할 수도 있습니다. 냉각탑에 연결된 그런포스 펌프는 일반적으로 정압 모드에서 작동하는데, 기능 측면에서 보면 이 정압 모드는 안전성이 높습니다. 또한 일부 시스템에서는 차온 모드를 적용해 더 많은 에너지를 절감하는 경우도 있습니다. 하지만 모든 시스템에서 이 옵션을 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 

이것으로 냉각탑의 에너지 효율을 최적화하는 방법에 대한 설명을 마치겠습니다. 다음 모듈에서는 그런포스의 스마트폰 앱 Grundfos GO를 이용해 펌프를 냉각탑과 연결하는 방법을 보다 자세히 살펴보겠습니다. 

학습 개요

학습 과정
학습 과정: 4
통과 시간
통과 시간: 20 분
난이도
난이도: 중급