그런포스 펌프를 냉각탑에 연결하는 방법
지금부터 Grundfos GO에서 펌프를 설정하고 필요에 맞춰 펌프와 냉각탑을 정확하게 작동하는 방법을 소개하겠습니다.
이전 모듈에서 설명한 바와 같이 그런포스 펌프는 냉각탑이 최적의 상태로 작동할 수 있도록 중요한 역할을 합니다.
이번 모듈에서는 Grundfos GO에서 펌프를 설정하는 방법을 설명드리도록 하겠습니다.
펌프를 설정하는 방법으로는 세 가지, 즉 펌프 디스플레이, PC 툴, 그리고 Grundfos GO를 사용하는 방법이 있습니다. 물론 전자의 두 방법도 각기 이점이 있기는 하지만, Grundfos GO가 가장 보편적으로 사용되고 손쉽게 다룰 수 있기 때문에, 이번 모듈에서는 Grundfos GO의 설정 방법에 대해 집중적으로 소개해 드리겠습니다.
우선 아날로그 입력 1을 통해 MGE 모터의 온도 센서를 연결합니다.
그 다음, Grundfos GO 앱을 열고 앱을 펌프와 연결합니다.
펌프를 스마트폰과 연결하려면 Grundfos GO 동글이 필요합니다.
동글은 Apple 휴대폰에 직접 연결할 수 있으며 Android 휴대폰의 경우 Bluetooth를 통해 연결할 수 있습니다.
이제 펌프와 냉각탑을 설정해주셔야 합니다. 설정하는 방법에는 여러가지가 있는데, 일정한 온도에서 펌프가 작동하도록 입력값을 설정하고, 온도 센서로 팬을 제어하는 사례를 설명드리겠습니다.
우선 센서를 설정합니다.
아날로그 입력 1(Analogue Input 1)을 선택합니다.
여기에서 ‘기능(Function)’을 클릭하고
‘피드백 센서(Feedback sensor)’를 선택합니다.
그 다음, ‘측정(Measure)’을 선택하고
‘온도 1(Temperature 1)’을 선택합니다. 그 다음, 신호 유형(signal type), 온도 전송기(temperature transmitter), 그리고 온도 전송기에 표시되는 최저 및 최고 온도를 선택합니다.
그 다음으로는 제어 모드를 선택해야 합니다.
‘제어 모드(Control mode)’를 선택한 다음, ‘일정 온도(Constant temperature)’를 선택합니다.
냉각탑의 팬을 시동하거나 멈추려면 한도 초과 기능(limit exceed function)을 사용하면 됩니다.
한도 초과 기능을 선택한 후, 온도 1을 선택합니다.
그 다음, 원하는 온도를 한도로 설정합니다. 이 말은 온도가 이 한계값을 초과하면 팬이 작동하기 시작한다는 것을 뜻합니다.
그 다음으로는 히스테리시스 밴드(hysteresis band)를 선택하는데, 이를 통해 온도가 어디까지 내려가면 팬이 멈추는지가 결정됩니다.
이렇게 하면 팬이 작은 온도의 변화에 따라 작동했다가 멈추었다가 하는 것을 방지할 수 있어, 팬 모터가 마모될 가능성을 최소화할 수 있습니다.
그리고 앞서 설정한 온도의 한계값보다 더 높은 온도를 한도로 선택하여, 시스템 온도가 설정 온도를 초과할 경우 반드시 팬이 작동하도록 설정합니다.
마지막으로 한도 초과 신호 릴레이(limit exceed signal relay)를 선택합니다. 여기까지의 단계를 마치면 팬이 설정되고 냉각탑을 작동할 준비가 완료됩니다.
이 사례는 Grundfos GO를 이용하면 손쉽게 펌프와 냉각탑을 설정할 수 있다는 것을 보여줍니다.
아울러 이 앱은 그 밖에도 수많은 기능이 내재되어 있어, 사용자의 요구 사항에 정확하게 맞춰 펌프와 냉각탑을 설정할 수 있습니다.