산업용수 재이용의 개념 및 산업 부문에서 재이용수가 각광받는 이유

여러 가지 산업용수 처리 분야를 살펴보고, 수많은 산업 부문에서 재이용수에 관심을 기울이는 이유를 소개해드립니다.

 산업 부문에서는 대량의 물을 사용하는데, 이 산업용수를 재이용하면 실제로 사용할 수 있는 물의 양을 늘릴 수 있다는 것을 의미합니다.

이번 모듈에서는 산업용수 처리 분야에 대해 소개하고, 수많은 산업 부문에서 산업용수의 재이용에 관심을 기울이는 이유를 설명드리겠습니다. 물의 재이용은 유엔의 지속 가능한 개발 목표(SDG) 6번에 매우 잘 부합하며, 이는 일반적인 수처리뿐 아니라, 산업용수의 처리 방식에도 전반적으로 영향을 미칩니다.

SDG 6의 목적은 물의 가용성과 지속 가능성, 그리고 전 인류의 위생을 보장하는 것이며, 그런포스는 이 목표를 실천하기 위해 다양한 활동을 적극적으로 진행 중입니다.

산업용수의 재이용 시스템을 구축해야 할 이유는 매우 다양하며, 이 중에서도 중요한 요인은 다음과 같습니다. 물의 희소성 유엔의 SDG 6에서도 강조하고 있듯이, 이용 가능한 깨끗한 물의 양은 매우 심각할 정도로 줄어들고 있습니다.

비용 절감 상수와 폐수의 처리 비용을 낮추고 에너지 소비량과 화학물질 사용량을 줄일 수 있습니다. 또한, 오염된 물에서 귀중한 화합물을 추출할 가능성도 있습니다. 규제 요건 음용수와 비음용수에 대한 규제가 날로 강화되고 있습니다.

신기술  인구통계적 특성의 변화, 미세 플라스틱과 같은 오염물질의 증가 등으로, 새로운 솔루션을 위한 기술의 필요성이 대두되고 있습니다.

하지만 대다수의 산업 부문에서는 이러한 움직임에 대해 보수적이며, 신기술의 실증 부족에 대한 우려와 맞춤형 솔루션의 필요성을 아직 느끼지 못한다는 뜻을 비치고 있습니다. 또한 이 분야에 대한 관리와 규제가 없어, 재이용수 산업의 확대가 지연되고 있습니다.

그러나 재이용수 시스템이 필요한 이유와 그 이점은 조금만 주의를 기울여 생각해보면 명확하게 알 수 있습니다. 우선 일반적인 산업용수를 살펴보는 것부터 시작하겠습니다.

물은 어느 산업 현장에서나 사용되고 있으며 공정용수, 냉각수, 세척수 등으로 매우 많은 양이 사용됩니다. 이렇게 사용된 물은 당연히 오염되기 때문에, 세정과 수처리가 필요해집니다.

이 네 가지로 구분할 수 있습니다 산업용수 처리 산업은 고농도 폐수, 산업 폐수, 염수, 그리고 산업용 상수, 이 네 가지로 구분할 수 있습니다. 그런포스는 이 네 가지 영역과 모두 관계가 있으나, 이번 모듈에서는 산업 폐수만을 집중적으로 다룰 것입니다.

어느 공장을 가든 우리는 물을 유입받는 시설 또는 급수 시설을 가장 먼저 만납니다. 산업용수는 바로 사용할 수 있거나, 용도에 맞게 수처리 과정을 거칠 수 있어야 합니다. 그림에서 보듯이 물은 우선 산업 공정으로 유입됩니다.

이렇게 유입된 물은 공정용수 또는 세척수 등으로 사용되면서 수질이 변하게 됩니다. 이때 주변 지역에 직접 방출하는 것은 불가하기 때문에 생물학적, 물리적 또는 화학적 처리가 필요합니다.

폐수는 그 특성에 맞춰 다양한 정화 과정을 거치며, 일반적으로 생물학적 처리, 미립자 및 이온 제거 UF막 및 역삼투압 및 컨디셔닝(conditioning)이 가장 많이 사용됩니다.

이 모듈의 내용을 전체적으로 요약해보도록 하겠습니다.

- 공정용수, 냉각수 및 세척수는 산업 공정 중에서도 특히 물을 많이 소비하는 공정에 해당합니다.

- 물을 처리하고 재이용해야 하는 이유로는 여러 가지가 있으며, 물의 희소성, 비용 절감, 규제 요구 사항, 새로운 기술의 출현 등을 대표적으로 꼽을 수 있습니다.

- 재이용수 분야에서 우리가 집중해야 할 산업용수 처리 분야는 고농도 폐수와 산업 폐수입니다.  

학습 개요

학습 과정
학습 과정: 4
통과 시간
통과 시간: 30 분
난이도
난이도: 고급