응용 분야: 수처리

그런포스 통합 솔루션이 무엇인지, 그리고 어떻게 물 소비를 줄이는 손쉬운 방법을 제공하는지에 대해 알아보십시오.

일반적인 산업 최종 사용자는 대량의 물을 소비하며, 그 중 매우 적은 기업들만 시스템 내에서 물을 재사용합니다.

이것은 환경에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

이 모듈에서는 이러한 과제를 극복하는 방법에 대해 알아보겠습니다.

그런포스는 시스템에 완벽히 맞출 수 있는

통합 솔루션을 제조합니다.

일반적으로, 통합 시스템은 작업이 더 안정적이고, 효율적이고,

설치까지 훨씬 간편합니다.

또한 구성 요소가 더 적다는 것은

고장 날 수 있는 부품도 더 적다는 것을 의미하기 때문에 유지보수 및 예비 부품 주문도 더 수월해집니다.

하지만 아마도 가장 중요한 것은 통합 솔루션이 자원을 절약한다는 사실일 것입니다.

그리고 물을 적게 소비할수록 지구의 환경을 더 오래 보존할 수 있습니다.

2030년에는 인구 증가와 기후 변동 등으로 인해 물 수요가 30% 늘어날 것으로 예상됩니다.

모두에게 깨끗한 물을 공급하는 데 주력하는 UN의 지속가능한 개발 목표 6을 지지하는 그런포스는 완벽한 물 재사용 서비스 및 솔루션 공급업체가 되겠다는 목표를 가지고 있습니다.

이 목표를 달성하기 위해서는 우리 모두가 직접적인 물 소비에 대해, 그리고 산업 현장에서는 물 소비량을 줄이는 것을 염두에 둬야 합니다.

통합 그런포스 솔루션을 적용하여 공장에서 배출하기 전 물을 재사용함으로써 물 소비량 감소를 직접 실천할 수 있습니다.

따라서 그런포스 솔루션을 선택하면 세계적인 물 부족 문제를 극복하는 데 일조하는 것입니다.

그런포스의 산업 솔루션에 대해 자세히 알아보려면 홈페이지를 확인하거나,  한국그런포스펌프 영업팀에 문의하십시오.

학습 개요

학습 과정
학습 과정: 5
통과 시간
통과 시간: 12 분
난이도
난이도: 기본