응용 분야: 온도 제어

그런포스 산업 솔루션이 에너지 소비를 어떻게 최적화할 수 있는지 알아보십시오.

온도 제어 시스템은 가장 많은 에너지를 소비하는 시스템 중 하나입니다.

이 모듈은 온도 제어 시스템의 문제를 포함해서 그런포스의 산업 솔루션이 에너지 소비를 최적화하는 데 어떻게 도움이 되는지 간략하게 설명합니다.

온도 제어는 시스템의 가열 및 냉각으로 구성됩니다.

산업 공장에서 온도 제어 시스템이 주요 시스템으로 간주되는 경우는 드뭅니다.

산업 생산 공정에서 모든 것이 제대로 돌아갈 경우, 사람들은 온도 제어 시스템에 대해
거의 신경을 쓰지 않습니다.

이것이 여러 생산 공장에서 온도 제어에 대한 전형적인 태도이기 때문에 에너지 소비를 최적화하고 상당한 에너지를 절약할 수 있는 커다란 기회입니다.

온도 제어 시스템에서는 에너지 소비에 초점을 맞추는 것이 매우 중요합니다.

인구가 증가하며 개발도상국들이 경제를 확장하고 빈곤을 벗어남에 따라 2030년에는 에너지 소비가 최소 35% 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

그런포스 솔루션의 장점 중 하나는 기존 시스템을 최적화해 어떠한 기존 시스템에서나
적용할 수 있다는 것입니다.

즉, 재정적 및 시간적으로 많은 비용을 들이면서 전체 시스템을 교체하지 않고 용도에 맞게 시스템을 운영하고, 전체 시스템의 에너지 소비를 절감함으로써 좀더 비용 효율적인
솔루션을 기존 시스템에 간단히 추가할 수 있습니다.

산업용 냉각 시스템을 예로 들어보겠습니다.

응용 분야 지식에 맞춰 시스템을 최적화함으로써 생산량을 낮추지 않고도 최대 70%까지
에너지 절감 효과를 높일 수 있습니다.

이것으로 온도 제어 시스템에서의 에너지 절약에 대한 기본 안내를 마치겠습니다.

그런포스의 산업 솔루션에 대해 자세히 알아보려면 홈페이지를 확인하거나,
한국그런포스펌프 영업팀에 문의하십시오.

학습 개요

학습 과정
학습 과정: 5
통과 시간
통과 시간: 12 분
난이도
난이도: 기본