그런포스 지능형 분배 시스템 소개

그런포스 지능형 분배 시스템에 대한 소개와 자동 밸런싱 시스템을 통해HVAC 시스템의 성능을 개선하는 방법, 실질적인 에너지 절감 및 손쉬운 시운전에 대해 살펴보겠습니다.

그런포스 지능형 분배 시스템 이번 모듈에서는 그런포스 지능형 분배 시스템의 장점에 대해 살펴보겠습니다.

또한 분배 펌프가 어떻게 HVAC 시스템의 성능을 향상시키는지 설명해보겠습니다.

상업용 건물의 냉수 시스템을 설계할 때, 많은 요소를 고려해야 합니다.

기존 시스템에서는 건물 냉각을 위해 일반적으로 기계실에 설치한 대형 중앙 펌프와 냉동기를 사용해 냉수 배관으로 냉수를 보냅니다.

냉수에 대한 수요가 다를 때, 기존 시스템은 밸런싱 및 제어 밸브로 유량을 조절했습니다.

이 밸브들은 보통 부하측 근처에 있습니다.

밸브는 동적 유량 제어 방식으로 1차 또는 2차 펌프에 의해 생성된 에너지를 조절합니다.

중앙 펌프를 설치한 냉수 시스템 또는 또는 밸브가 있는 1차/2차 펌프들이 수십년 동안 이런 방식으로 설계되었습니다.

그래서 엄청난 양의 에너지가 낭비되었습니다.

이로써 획기적인 에너지 절감이 가능하다는 뜻입니다.

바로 지능형 분배 시스템을 적용해서 말이죠.

기존 냉수 시스템에서 공통적으로 발생하는 문제가 있는데 이는 과도한 펌핑으로부터
에너지를 낭비하는 것입니다.

실내 환경이 쾌적하지 못하다는 문제도 있었습니다.

그 한 가지로 시운전과 밸런싱을 들 수 있는데 시운전은 시스템의 효율적 운영을 위해
반드시 필요했지만, 엄청난 시간이 소요되는 까다로운 절차였습니다.

밸런싱 과정은 주기적으로 이루어져야 건물 성능을 최적화할 수 있습니다.

잘못된 시운전이나 밸런싱은 시스템 성능 저하로 이어져 에너지 낭비를 초래합니다.

잘못된 시스템 밸런스는 부하측에 필요한 유량보다 많거나 혹은 부족하게 공급하게 되며, 이런 현상은 부분 부하 조건에서 더욱 뚜렷하게 나타납니다.

결과적으로 실내 환경을 저해하고 시스템을 과도하게 펌핑해 에너지 과소비로 이어지게 됩니다.

이로 인해 델타 T도 낮아질 수 있습니다.

시스템이 더 나은 방식으로 설계된다면 어떨까요?

그런포스 지능형 분배 시스템은 밸브를 지능형 펌프로 교체하여 에너지 소비를 절감하고,
냉수 시스템에는 지능을 더했습니다.

그런포스 지능형 분배 시스템은 유지 보수가 필요없는 MAGNA3 순환 펌프와 내장된 변속 제어 기능과 체크 밸브를 사용해 역류를 방지합니다.

분배 시스템은 모든 부하에 언제나 최적의 압력과 유량을 공급합니다.

에어 덕트에 있는 외부 온도 센서가 분배 펌프에 연결되어 있기 때문입니다.

이에 따라 실제 부하에 맞게 언제나 정확한 유량을 보장합니다.

또한 1차 펌프에도 새로운 제어 방식의 분배 시스템을 적용해 축소될 수 있습니다.

새로운 설계 방식은 언제 어디서든 최적의 실내 온도를 제공합니다.

그런포스 지능형 분배 시스템을 사용하면, 보다 적은 에너지로 최적의 실내 환경을 조성할 수 있으며, 다음과 같은 이점을 제공합니다.

어떠한 부하 조건에서도 자동으로 밸런스를 잡아주는 시스템 실질적인 에너지 절감 쉽고 빠른 시운전 최적의 실내 환경 제공

학습 개요

학습 과정
학습 과정: 4
통과 시간
통과 시간: 15 분
난이도
난이도: 중급