높은 시스템 신뢰성과 쾌적함으로 개선된 성능

1차측이 언제나 정확한 유량을 공급하고 펌프 에너지를 절감함으로써, 뛰어난 시스템 신뢰성과 최적의 실내 환경을 제공하는 방법을 이해합니다.

그런포스 지능형 분배 시스템 안정적으로 시스템 및 운영 프로세스 개선 이 모듈에서는 그런포스 지능형 분배 시스템으로 HVAC 시스템의 성능을 향상시키고 안정적으로 시스템을 운영하는 방법을 알려드립니다.

그런포스 지능형 분배 시스템의 뛰어난 신뢰성과 실내 환경 개선 효과도 보여드리겠습니다.

하지만, 먼저 지능형 분배 시스템이 어떻게 다른지부터 이해해야 합니다.

기존 HVAC시스템은 최대 부하에서 최대 유량을 공급하도록 설계되었습니다.

오늘날 대부분의 시스템은 1차 가변 유량 또는 1차/2차 냉수 시스템으로 운영되며, 가장 좋은 운영 방법은 펌프의 압력을 줄이는 것입니다.

이렇게 하면 Q 및 H 조건에 따라 펌프 운영을 최적화 할 수 있습니다.

지능형 분배 시스템은 완전히 새로운 방식입니다.

지능형 분배 시스템은 제어 및 밸런싱 밸브를 지능형 펌프로 교체해 압력을 저하시키지 않기 때문에, 최대 부하에서도 에너지를 절약할 수 있습니다 하지만, 유량이 감소하면 전체 시스템의 압력도 감소합니다.

배관에서 동적 손실이 그 만큼 적기 때문입니다.

1차 가변 펌프는 냉동기의 최소 유량을 충족시키기 위해 각 냉동기와 바이패스 라인의 센서 측정값에 따라 조절됩니다.

또한, 2차측 분배 펌프의 실제 유량과도 일치합니다.

이를 통해 최적의 델타 T와 최적의 냉동기 작동 환경이 보장됩니다.

다시 말해, 기존의 가변 시스템 운영을 최적화해도, 지능형 분배 시스템은 여전히 상당한 압력을 절감할 수 있습니다.

부하가 줄고 압력이 감소하는 것은 에너지가 절감되는 것과 동일하기 때문입니다.

종래의 정속 시스템에 비교하면, 에너지 절감률은 훨씬 더 높습니다.

요약하자면, 지능형 분배 시스템에서는 유량이 항상 정확합니다.

부하에 따라 펌프 속도가 조절됩니다.

바이패스 유량이 없어 1차와 2차측 유량이 같습니다.

기존 솔루션에 비해 펌프 에너지를 약 54% 절감합니다.

냉수의 과도한 펌핑이 없습니다.

그런포스 지능형 분배 시스템으로 HVAC 시스템의 성능 향상과 뛰어난 시스템 신뢰성, 최적의 실내 온도 제공 효과를 누리십시오.

학습 개요

학습 과정
학습 과정: 4
통과 시간
통과 시간: 15 분
난이도
난이도: 중급