언제나 정확한 압력과 유량 공급
분배 펌프가 시스템 부하측의 각 개별 루프에 대해 정확한 유량과 압력을 공급해 자동 밸런싱과 쾌적한 실내 환경을 제공하는 방법을 알아보십시오.
그런포스 지능형 분배 시스템 일정한 수압 및 유량 분배 이 모듈에서는 부하 측면을 자세히 살펴보고 지능형 분배 시스템에서 지능형 펌프가 시스템의 각 부하로 정확한 유량과 압력을 공급하는 방법에 대해 살펴보겠습니다.
또한 밸브 대신 지능형 펌프를 사용했을 때의 자동 밸런싱과 실내 환경 개선 효과에 집중해서 알아보겠습니다.
지능형 분배 시스템에서는 부하측 또는 2차측이 자율적으로 밸런싱을 조정하며, 여러 개의 지능형 분배 펌프가 공조기(AHU)나 FCU(팬 코일 장치)에 공급합니다.
냉동기에서 생성되는 냉수는 공조기나 FCU 같은 부하의 냉각 코일에 사용됩니다.
공조기와 FCU는 난방, 환기, 공조 또는 HAVC 시스템의 일부로 여러 구역의 공기를 리컨디셔닝하고 순환합니다.
덕트에 연결된 공조기를 통과한 공기는 단일 구역에서 FCU 를 거치기도 하면서 건물 전체에 분배됩니다.
그런포스 지능형 분배 시스템은 밸브 대신 지능형 펌프를 사용합니다.
유지 보수가 필요없는 MAGNA3 순환 펌프로 변속 제어 기능을 탑재하고 있습니다.
역류를 방지하기 위한 체크 밸브가 각 냉각 지점에 설치되어 있어, 분배 펌프나 부하측이
작동하지 않을 때를 대비합니다.
그런포스 지능형 분배 시스템에서 MAGNA3 펌프는 두 가지 구성으로 설치됩니다.
1. 부하별 단일 펌프
2. 단일 펌프로 여러개의 부하에 공급 두 가지 펌프 구성에 대해, 유량은 다음을 판독한 값을 기반으로 합니다.
1. 에어 덕트의 공기 온도 센서
2. 냉수 반환 배관의 액체 압력 센서 또는 MAGNA3의 내부 압력 센서.
MAGNA3는 다양한 제어 모드를 사용할 수 있습니다.
제어 모드 선택은 지능형 분배 시스템의 정확한 성능을 위해 필수적입니다.
분배 펌프는 센서가 감지한 부하 요구에 따라 작동하는데, 이는 기존 온도 제어 밸브와
정확히 같은 방식입니다.
특정 설치 방식의 장치 구성에 있어 일반적인 제어 모드는 다음과 같습니다.
1. 일정 온도
2. 비례 압력 유량 제어를 통해 에너지 전달을 제어합니다.
이를 통해 분배 펌프는 거의 80%의 용량을 단 50% 유량으로 달성할 수 있습니다.
그러나, 지능형 분배 시스템의 각 부하에 정확한 유량을 전달할 수 있는 열쇠는 정확한 크기 조정, 설치 그리고 시운전입니다.
따라서, 시스템과 어플리케이션을 정확하게 이해하고 자동 밸런싱과 실내 환경 개선 효과를 누리십시오.
도움이 필요하시면 그런포스로 연락해주세요.