어떤 펌프를 사용해야 합니까?

모든 작업에 대해 적절한 펌프를 선택하는 방법을 알아보십시오.

시중에서 너무나 다양한 유형의 펌프가 판매되고 있기 때문에 현재 시스템에 어느 것이 적합한지  판단하는 것은 쉽지 않습니다.

이번 모듈에서는 일반 가정에서 사용되는 다양한 시스템을 소개하고 각 시스템에 어떤 유형의 펌프를 고려해야 하는지 설명하겠습니다.

시작하기에 앞서 펌프 관련 법률 및 규정은 국가마다 다르기 때문에, 이번 모듈에서 나온 몇몇 사례들은 일부 지역에서는 적용되지 않을 수 있다는 점에 유의 부탁드립니다.

이제 시작해 보겠습니다.

우선, 냉수 급수가 있습니다.

이 시스템은 메인 급수의 압력이 부족하거나 없을 때 사용됩니다.

이러한 상황이 발생할 때는 필요한 유량과 압력을 공급할 수 있는 펌프가 필요합니다.

그런포스 SCALA2와 같은 작은 부스터 펌프로도 충분합니다.

하지만 시추공으로부터 급수되는 경우에는 그런포스 SQ와 같은 수중 펌프가 필요합니다.

그 다음은 빗물 재사용입니다.

빗물을 수집, 저장, 재사용하는 것은 물을 절약하고 주택 소유자의 물 소비와 에너지 소비를 줄이는 훌륭한 방법입니다.

빗물은 정원 관개, 화장실, 세탁기, 세차 등에 사용될 수 있습니다.

다시 말해, 식수가 아닌 물입니다.

그런포스의 수중 펌프인 SB와 SBA는 특히 빗물 탱크에 적합합니다.

지하와 지상에 물탱크가 있는 경우 제트 펌프, 수중 펌프, 자흡식 다단 펌프 등 다양한 펌프 솔루션을 제공합니다.

제트 펌프는 최대 8미터의 뛰어난 흡상 능력을 제공합니다.

자흡식이며 견고한 설계 덕분에 내구성이 매우 뛰어납니다.

제트 펌프의 대표적인 예는 그런포스 JP 제트 펌프입니다.

반면에 수중 펌프는 소음이 다소 덜합니다.

그리고 지하 탱크 안에 배치되기 때문에 눈에 보이지도 않습니다.

그런포스는 다양한 조건에서 사용되는 수중 펌프를 제공하며, 그 중에는 앞서 언급한 SQ와 SB도 있습니다.

자흡식 다단 펌프는 효율성과 저소음의 적절한 조합을 제공합니다.

그런포스 CM 부스터 펌프는 자흡식 다단 펌프의 대표적인 예입니다.

샤워를 하기 위해 물이 뜨거워질 때까지 기다리는 것은 힘든 일입니다.

온수 재순환 펌프를 사용하면 사용자에게 온수를 즉시 공급할 수 있기 때문에 이러한 문제를 피할 수 있습니다.

온수 재순환 펌프는 높은 압력이나 유량이 필요하지 않으며, 크기도 작습니다.

그런포스 ALPHA 및 COMFORT 제품군은 온수 재순환 시스템에 적합합니다.

마지막으로, 폐수가 있습니다.

많은 사람들은 가정 폐수가 저절로 사라진다고 생각합니다.

그리고 대부분의 경우 실제로 그렇습니다.

하지만 자연재해 또는 사고로 인한 범람이 발생할 경우에는 반드시 조치를 취해야 합니다.

초과된 폐수를 관리하고 제거하기 위해서는 가정용 리프팅 스테이션이나 배수 펌프가 필요합니다.

그런포스 SOLOLIFT 리프팅 스테이션 제품군과 그런포스 Unilift 배수 펌프 제품군이 해당 작업에 이상적인 솔루션을 제공합니다.

이것으로 펌프 및 시스템에 대한 기본 교육 모듈을 마치겠습니다.

그런포스 ECADEMY에서 나머지 교육 과정을 살펴보거나 웹사이트로 돌아가서 그런포스 가정용 펌프 솔루션 및 시스템에 대해 자세히 알아보십시오.

학습 개요

학습 과정
학습 과정: 3
통과 시간
통과 시간: 13 분
난이도
난이도: 기본