기본 펌프 유형 소개

가장 일반적인 펌프 유형과 해당 사용 목적에 대한 설명을 들어보십시오.

펌프와 관련하여 여러분의 요구를 충족할 수 있는 다양한 솔루션이 있습니다.

이번 모듈에서는 2개의 주요 펌프 유형과 현재 사용 가능한 일반 펌프의 기본 개요에 대해 소개합니다.

교육을 시작하겠습니다.

원심 펌프는 일반적으로 가장 많이 사용되는 펌프 유형입니다.

원심 펌프에서 유체는 일반적으로 엔진 또는 전기 모터에 의해 생성되는 회전 에너지를 통해 운반됩니다.

또 다른 주요 펌프 유형은 용적형 펌프입니다.

용적형 펌프의 유량은 펌프의 속도에 따라 달라집니다.

해당 펌프는 물보다 점성이 높은 액체를 펌핑하는 데 더 적합합니다.

두 개의 주요 펌프 유형에 대해 다뤘으니 지금부터 가장 일반적인 몇 가지 펌프를 살펴보겠습니다.

펌프는 다음과 같으며 편흡입 펌프 인라인 펌프 수중 펌프 다단 펌프 제트 펌프 침수형 펌프 도징 펌프 양흡입 펌프 하나씩 차례로 살펴보겠습니다.

편흡입 펌프는 모든 업종에서 가장 일반적으로 사용되는 원심 펌프입니다.

흡입 지점이 끝단에 있기 때문에 편흡입 펌프라고 불립니다.

편흡입 펌프는 그룹을 두 개로 나눌 수 있습니다.

소형의 경우 가정용 가압 시스템에 사용되며, 대형의 경우 관개, 급수 그리고 산업 공정에 사용됩니다.

인라인 펌프의 특징은 이름 그대로 흡.

토출구가 일직선을 이룹니다.

인라인 펌프는 일반적으로 배관 시스템을 통해 흐르는 물을 가압해야 할 때 순환 펌프로 사용됩니다.

인라인 펌프는 주로 상업용 건물의 온수 순환 또는 냉수 시스템에 사용됩니다.

이름에서 알 수 있듯이, 수중 펌프는 모터와 펌프가 물에 완전히 잠기는 상태로 작동하도록 설계되었습니다.

수중 펌프는 가정용, 상업용 그리고 산업용 시스템 모두에 사용되며 다양한 액체는 물론
고체까지 이송할 수 있습니다.

다단 펌프는 공동 축에 임펠러가 여러 단으로 장착된 원심 펌프로 이루어져 있습니다.

다단 펌프는 수중 시추공 그리고 높이 변화가 큰 곳에서 가압 또는 물을 이송하는 데 이상적입니다.

표준 원심 펌프와 비교했을 때, 제트 펌프에는 제트와 벤투리가 있습니다.

물이 제트를 통과할 때 속도가 증가하고 압력이 떨어지면서 흡입 효과를 일으킵니다.

흡상 높이는 최대 6m까지 최적이지만, 제트 펌프는 소음이 꽤 클 수 있습니다.

제트 펌프는 일반적으로 급수 가압 및 정원 관개와 같은 가정 용도로 또는 가벼운 상업적 용도로 사용됩니다.

다음으로는 침수형 펌프가 있습니다.

수중 펌프와 달리 침수형 펌프는 펌프부만 액체에 잠기며, 모터 냉각 방식은 공랭식입니다.

침수형 펌프는 기계 가공, 세척 시스템, 온도 제어 등 산업용으로 매우 적합합니다.

그리고 도징 펌프가 있습니다.

도징 펌프는 일정한 양의 물질을 불규칙적인 간격으로 공급하도록 되어 있습니다.

도징 펌프는 세 가지 유형의 펌프 작동 메커니즘이 있습니다.

각각 플런징 펌프, 피스톤 펌프, 다이어프램 펌프입니다.

세 가지 모두 용적형 펌프입니다.

도징 펌프는 혼합 루프 솔루션과 같이 화학물질 투여가 필요한 산업용수 처리 공정에서 일반적으로 사용됩니다.

마지막으로, 양흡입 펌프가 있습니다.

편흡입 펌프와 유사하시지만, 양흡입 펌프는 흡·토출구가 모두 공통 챔버에 들어 있다는 점에서 다릅니다.

게다가 양흡입 펌프는 높은 유량을 요구하는 분야에 이상적으로 설계되어 있습니다.

이것으로 일반 펌프 유형에 대한 기본 설명을 마치겠습니다.

펌프 솔루션의 세계에 더 깊이 빠져들 준비가 되셨기를 바랍니다.

학습 개요

학습 과정
학습 과정: 3
통과 시간
통과 시간: 13 분
난이도
난이도: 기본