6 질문 고급
Ecademy 테스트
30 - 산업 분야의 시스템 최적화
테스트 포함 내용 6 원하시는 때에 테스트에 도전하실 수 있습니다..
학습과정을 수료하고 테스트를 통과할 수 있도록 정답을 맞춰주시기 바랍니다..
질문 1 의 6 고급
‘새로운 접근방식’의 핵심 요소가 무엇입니까?
질문 3 의 6 고급
출력 한도까지 시스템을 작동할 경우 어떠한 장점이 있습니까?
질문 5 의 6 고급
일반적인 보일러 시스템의 경우, 급수 밸브를 얼마나 자주 유지보수해야 합니까?
테스트 결과
축하드립니다! 테스트를 통과하셨으며 학습과정을 성공적으로 수료하셨습니다. 30 - 산업 분야의 시스템 최적화
Achieved badges:
이번 교육 코스에 대한 평점은?
이번 교육 코스에 대한 평점을 남겨주시기 바랍니다. 평점을 남기기 위해 테스트를 하시기 전에 로그인이 되어 있어야 함으로 사전에 확인 해주시기 바랍니다.
죄송합니다. 안타깝게도 통과하지 못하셨습니다. 30 - 산업 분야의 시스템 최적화 테스트 보기
이번 교육 코스에 대한 평점은?
이번 교육 코스에 대한 평점을 남겨주시기 바랍니다. 평점을 남기기 위해 테스트를 하시기 전에 로그인이 되어 있어야 함으로 사전에 확인 해주시기 바랍니다.
Q: ‘새로운 접근방식’의 핵심 요소가 무엇입니까?
A: 온도 센서를 조절 밸브에 직접 연결
Q: ‘새로운 접근방식’의 핵심 요소가 무엇입니까?
A: 온도 센서를 급수 파이프에 직접 연결
Q: ‘새로운 접근방식’의 핵심 요소가 무엇입니까?
A: 온도 센서를 펌프에 직접 연결
Q: 직접 온도 제어 기능을 갖춘 시스템을 사용할 경우 어느 정도의 절감 효과를 얻을 수 있습니까?
A: 최대 65%
Q: 직접 온도 제어 기능을 갖춘 시스템을 사용할 경우 어느 정도의 절감 효과를 얻을 수 있습니까?
A: 최대 70%
Q: 직접 온도 제어 기능을 갖춘 시스템을 사용할 경우 어느 정도의 절감 효과를 얻을 수 있습니까?
A: 최대 75%
Q: 출력 한도까지 시스템을 작동할 경우 어떠한 장점이 있습니까?
A: 사용 가능한 모든 압력과 출력을 활용
Q: 출력 한도까지 시스템을 작동할 경우 어떠한 장점이 있습니까?
A: 필요에 따라 속도를 줄일 수 있으므로 비용이 절감됨
Q: 출력 한도까지 시스템을 작동할 경우 어떠한 장점이 있습니까?
A: 비가동 방지 및 유지보수 비용 축소
Q: Europump의 연구 결과에 따르면, 시스템 제어 및 설계 개선을 통해 얼마나 많은 에너지를 최적화할 수 있습니까?
A: 20%
Q: Europump의 연구 결과에 따르면, 시스템 제어 및 설계 개선을 통해 얼마나 많은 에너지를 최적화할 수 있습니까?
A: 30%
Q: Europump의 연구 결과에 따르면, 시스템 제어 및 설계 개선을 통해 얼마나 많은 에너지를 최적화할 수 있습니까?
A: 40%
Q: 일반적인 보일러 시스템의 경우, 급수 밸브를 얼마나 자주 유지보수해야 합니까?
A: 최소 3개월마다 한 번 이상
Q: 일반적인 보일러 시스템의 경우, 급수 밸브를 얼마나 자주 유지보수해야 합니까?
A: 최소 6개월마다 한 번 이상
Q: 일반적인 보일러 시스템의 경우, 급수 밸브를 얼마나 자주 유지보수해야 합니까?
A: 최소 12개월마다 한 번 이상
Q: 그런포스 CRE3 펌프를 적용할 경우 속도를 얼마나 높일 수 있습니까?
A: 4800 RPM
Q: 그런포스 CRE3 펌프를 적용할 경우 속도를 얼마나 높일 수 있습니까?
A: 5500 RPM
Q: 그런포스 CRE3 펌프를 적용할 경우 속도를 얼마나 높일 수 있습니까?
A: 5800 RPM